This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210

Guru**** 2506495 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494522/amc1210-amc1210

部件号:AMC1210
主题: AMC1306M25中讨论的其他器件

工具/软件:

当我使用 stm32f429vit6 SPI 读取 AMC1210时、我首先写入0x01寄存器0x0001值、但无法读取该值。 MISO 在我读取时始终处于低电平状态。 您能帮助我检查我发送的 SPI 出了什么问题吗? 这是原理图和 SPI 的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零件编号:AMC1210

    工具 μ 软件:μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海阳、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请再次检查 M0和 M1 (引脚35和36)是否接地。  此外、请确保复位为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我想知道 AMC1210读数 AMC1306M25方案是否可行。 请您回答一下、如果可行、您能否提供寄存器参考配置? 我想读取16位 AMC1306数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该方案不可行、还可以使用其他合适的方案让 MCU 读取 AMC1306M25的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海阳:

    您需要使用模式0 (参见图1)。  AMC1210在调制器时钟的上升沿读取位流、而 AMC1306在时钟的上升沿转换其输出数据。 因此、可能存在设置和保持时序问题- AMC1210需要5nS (请参阅 tSH1和 TH1)。  因此、您可以 在进入 AMC1210的 CLKINx 引脚之前、将用于驱动 AMC1306的时钟反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在连接到 AMC1210的 CLKINx 引脚之前、您可以将用于驱动 AMC1306的时钟反转。我不知道如何实施这句话、您能详细解释一下吗、再来一点、Tom、我不熟悉 AMC1210的应用。 配置寄存器如下:

    0x01 -> 0x0010、

    0x02 -> 0x0FFF、

    0x03 -> 0x3800、

    0x19 -> 0x2000、

    0x1b -> 0x0811、

    您能给我一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您跳过了主题"海阳"、

    最初位于 AMC1210和微控制器之间、现在位于 AMC1210和 AMC1306之间。  AMC1210的寄存器中没有能够改善其与 AMC1306之间通信的电容器。  与 AMC1210 (上升时钟上的有效数据)相比、AMC1306在相反的时钟沿(下降时钟上的有效数据)工作。  AMC1210的四个滤波器块取决于 CLKX (引脚3、5、7、9)和 DIN (引脚2、4、6、8)。  我不知道将 CLKIN 从哪里源到 AMC1306、但如果您要在其中和 AMC1210 CLKX 输入之间放置逆变器、它应满足最短建立时间和保持时间要求。