This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:用作标准 ADC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS1015L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502485/ads7142-use-as-standard-adc

部件号:ADS7142
线程中讨论的其他器件: ADS1015L

工具/软件:

我正在寻找一个以1V8 I2C (放弃具有 I2C 电平转换器的3V3 I2C)运行的单通道 ADC (单端)。 ADS7142是否将 作为通用 ADC 工作? 因此、数据表中描述的触发和监控功能让人不知所措、事实并不明显。

 

这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、ADS7142是12位 I2C ADC 的理想选择。 无需使用各种监控功能。 例如、如果您只想至少读取转换数据、则可以按照图56中的说明进行操作。 默认配置应该适合具体情况、减少了读取或写入寄存器的需求。 您当前的原理图不错、但如果您以更高的速度采样交流输入信号、建议最多将 C131降低至1nF。

    支持1.8V I2C 的另一个选项是 ADS1015L、其采样率较低。 请随时查看数据表、如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel、我会看看  ADS1015L。 在我的搜索中没有提到。 我对周围缺少 I2C 1V8 ADC IC 感到惊讶。 我不需要快速采样率。 这是一个将被测量的直流电压、因此 C131处的100nF。

    非常感谢

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 出于好奇心、您能否   在3.3V 以上对1.8V I2C 的要求进行扩展? 您在系统中使用哪种 I2C 控制器? 我们肯定会根据需要使我们的更多器件与1.8V I2C 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我们使用的是 AMD UltraScale+ MPSoC、该库附带1V8。

    此致

    Derek