线程中讨论的其他器件: ADS1015L
工具/软件:
我正在寻找一个以1V8 I2C (放弃具有 I2C 电平转换器的3V3 I2C)运行的单通道 ADC (单端)。 ADS7142是否将 作为通用 ADC 工作? 因此、数据表中描述的触发和监控功能让人不知所措、事实并不明显。
这可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Derek:
是的、ADS7142是12位 I2C ADC 的理想选择。 无需使用各种监控功能。 例如、如果您只想至少读取转换数据、则可以按照图56中的说明进行操作。 默认配置应该适合具体情况、减少了读取或写入寄存器的需求。 您当前的原理图不错、但如果您以更高的速度采样交流输入信号、建议最多将 C131降低至1nF。
支持1.8V I2C 的另一个选项是 ADS1015L、其采样率较低。 请随时查看数据表、如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
Joel