This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:关于 TPL0501-100上的 GND 基准

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503444/tpl0501-100-about-the-gnd-reference-on-tpl0501-100

部件号:TPL0501-100

工具/软件:

尊敬的 AE:

    是否可以将 HA/WA/LA 视为独立的电阻器并与 SPI 前端 GND 的不同接地基准(即两个 GND 未连接)一起使用?

    您能否解释一下这可能导致的潜在问题?

此致     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    根据绝对最大额定值表、引脚的唯一要求是它们必须大于0V 且小于 VDD。 在电源时序中、数据表指定:"保护二极管限制端子 H、端子 L 和端子 W 的电压顺从性、因此在向端子 H、端子 L 和端子 W 施加任何电压之前先为 VDD 上电非常重要。"这意味着、如果未连接接地基准、可能会出现问题。 这些引脚不应相对于 VDD 和数字电压保持"悬空"状态。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        我可以问、如果两个 GND 引脚都接地、但它们不共用一个公共接地基准、这会导致什么影响?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    最糟糕的是、器件将无法工作。 电位器可能存在 ESD 二极管将其连接到电路的其余部分、而使电位器悬空可能会导致问题、例如额外电流或引脚损坏。

    谢谢、
    Erin