请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL0501-100 工具/软件:
尊敬的 AE:
是否可以将 HA/WA/LA 视为独立的电阻器并与 SPI 前端 GND 的不同接地基准(即两个 GND 未连接)一起使用?
您能否解释一下这可能导致的潜在问题?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 AE:
是否可以将 HA/WA/LA 视为独立的电阻器并与 SPI 前端 GND 的不同接地基准(即两个 GND 未连接)一起使用?
您能否解释一下这可能导致的潜在问题?
此致
您好 Bruce、
根据绝对最大额定值表、引脚的唯一要求是它们必须大于0V 且小于 VDD。 在电源时序中、数据表指定:"保护二极管限制端子 H、端子 L 和端子 W 的电压顺从性、因此在向端子 H、端子 L 和端子 W 施加任何电压之前先为 VDD 上电非常重要。"这意味着、如果未连接接地基准、可能会出现问题。 这些引脚不应相对于 VDD 和数字电压保持"悬空"状态。
谢谢、
Erin