This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:如何增加输出增益。

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502994/dac5681z-how-to-increase-output-gain

器件型号:DAC5681Z

工具/软件:

大家好:

我使用 DAC5681Z 生成频率、但输出 功率很小。

那么、我想告诉我如何提高输出功率。

我想生成10kHz 正弦波(单音)。

下面是我的快照映像。

频谱分析仪:  

示波器:

原理图:

寄存器设置值为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    尝试一个更高的输出频率, ADT4-1T+变压器作为9MHz 的低端 BW。

    也可以断开能够覆盖较低频率范围的变压器。

    通过 ADT4-1T+传递10kHz 信号不起作用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我完全理解您的解释、因此我使用10MHz 进行了测试。

    下面是一个快照。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    您可以尝试更高一点。 如果这不起作用、 请发送一个详细说明您的测试设置的方框图。

    此致、

    Rob