工具/软件:
您好、
我目前正在评估差分信号采集电路的 ADC3424。
我们知道、这是在 VIN+和 VIN−上看到的等效阻抗。 但是、对于驱动器设计和仿真建模等用途、我们希望准确地表示此输入行为。
1.直接差分模型:在 VIN+和 VIN−之间并联6.6kΩ 电阻器和3.7pF 电容器
2A 对称模型:VIN+和 VIN−各连接到地的3.3kΩ 电阻器和1.85pF 电容器(使总差分阻抗等于6.6kΩ// 3.7pF)
您能否说明以下两种电路型号中的哪种是代表输入特性的正确或推荐方法?
谢谢、
Conor