This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC3424's "6.6kΩ// 3.7pF"差分阻抗意味着什么?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506688/adc3424-what-does-the-adc3424-s-6-6k-3-7pf-differential-impedance-mean

器件型号:ADC3424

工具/软件:

您好、

我目前正在评估差分信号采集电路的 ADC3424。

我们知道、这是在 VIN+和 VIN−上看到的等效阻抗。 但是、对于驱动器设计和仿真建模等用途、我们希望准确地表示此输入行为。

1.直接差分模型:在 VIN+和 VIN−之间并联6.6kΩ 电阻器和3.7pF 电容器

2A 对称模型:VIN+和 VIN−各连接到地的3.3kΩ 电阻器和1.85pF 电容器(使总差分阻抗等于6.6kΩ// 3.7pF)

您能否说明以下两种电路型号中的哪种是代表输入特性的正确或推荐方法?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请使用第一种方法。 通常、数据表中提供了集总并联 R||C 以供使用。

    如果您需要后续有关模拟输入电路的帮助、请告诉我。 我们很乐意提供帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们收到了一位当前正在评估 ADC3424的客户的咨询、想要确认以下几点。

    TI 的 ADC3424规定差分输入阻抗为6.6kΩ// 3.7pF、而 ADI 的 LTC2172-12看起来具有大约导致35Ω// 5.3pF 的输入结构。

    虽然我们理解这种差异是由于建筑和建模差异造成的、但我们希望您确认以下内容:

    1. 6.6kΩ// 3.7pF 模型是否旨在表示 ADC3424输入引脚之间的平均差分负载?

    2. 我们能否假定与 ADI 规格的差异是由于内部输入结构不同造成的、并且 TI 数据表中规定的值是准确的?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    关于#1、为直流指定6.6kΩ 和3.7pF。ADC 输入的响应与频率有关。 数据表显示了图181和图182中的 R//C 与频率间的关系。 我无法谈论竞争器件、但必须在特定频率下指定该器件或显示绘图、因为这始终是非线性的。

    对于#2、是的、ADC 架构和封装直接影响 ADC 的寄生效应。 通常情况下、这种变化会因 ADC 而异、除非它们属于同一器件系列、即使属于同一器件系列、也可能略有不同。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:此处介绍了对输入并联 R||C 进行建模的一种好方法。

    www.electronicdesign.com/.../high-speed-adc-input-impedance-a-measured-versus-a-mathematical-approach

    您也可以为客户使用此电子表格。 请参阅随附的内容。

    如果他们有任何其他问题、请告知我们。

    我现在将关闭此帖子。

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../AIN_5F00_DIFF_5F00_ZIN_2D00_ADC3424.xlsx