This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M03:具有隔离功能的高电压信号 RMS 数字或包络数字

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513339/amc130m03-high-voltage-signal-rms-to-digital-or-envelope-to-digital-with-isolation

工具/软件:

我正在为日本的一家公司做咨询工作。 它适用于工业应用。

我们需要对来自变压器输出的+/-1KV 峰峰值正弦信号进行模数转换。 直流偏置电压可以为0V 至200V。 最大频率为3MHz。  

在3MHz 处、我们不一定需要对基带信号进行模数转换、而是需要对其的包络或 RMS 值进行模数转换。  

我们希望将低压侧与高压侧隔离。

我们担心电容衰减可能会导致与温度(环境温度最大值为50°C)成函数关系或与直流、交流或频率成函数关系的非线性。 也担心电阻分压器产生热噪声。

在+/-1KV 范围内需要16位。  

需要针对低电流输出(10pA 至1uA)进行另一次模数转换。 直流偏置电压可为-30V。 进行隔离。 在1uA 下为16位。 低频信号。  

如有任何建议、应用手册和产品指南、我们将不胜感激。 有关 ISO 产品的 TI Japan FAE 联系方式也会很有用。  

谢谢你

Haydar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、

    很抱歉耽误你的时间。   

    [引述 userid="654351" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513339/amc130m03-high-voltage-signal-rms-to-digital-or-envelope-to-digital-with-isolation

    在3MHz 处、我们不一定需要对基带信号进行模数转换、而是需要对其的包络或 RMS 值进行模数转换。  

    [/报价]

    这应该没问题。

    我们担心电容衰减可能会作为温度的函数(环境温度最大值为50°C)或作为直流、交流或频率的函数而导致非线性。 还需要担心电阻分压器的热噪声。

    我不确定电容会产生什么影响。  器件隔离栅上的电容应非常小(pF 范围)。  对于电阻分压器、您可以选择低温漂、并且您可以根据需要在整个温度范围内进行校准。  50c 不是太高、您需要哪种准确度/误差?

    Unknown 说:
    需要另一次模数转换以实现低电流输出(10pA 至1uA)。 直流偏置电压可为-30V。 进行隔离。 在1uA 下为16位。 低频信号。  [/报价]

    该器件具有可同时测量多个信号的多个通道、但所有通道都需要大约相同的电压。  因此、通道之间不能有30V 的差异。

    Unknown 说:
    感谢您提供任何建议、应用手册和产品指南。 有关 ISO 产品的 TI Japan FAE 联系方式也会很有用。  [/报价]

    遗憾的是、我们没有专门针对此类应用的任何应用手册、但我们确实有一些使用此器件的计量参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010960

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010944#design-products

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010244

    如果您能提供原理图、方框图和/或电路板布局、我可以提供反馈。

    我会通过 FAE 联系方式回复您。

    谢谢。

    [/quote]