This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:我们发现了读数的变化

Guru**** 2588075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524408/ads8361-we-found-count-variation-in-reading

器件型号:ADS8361

工具/软件:

我们观察到 100–200LSB 范围内的计数变化、即使在输入通道短路的情况下也是如此。 这表明测量系统中存在潜在的噪声、偏移或稳定性问题。 请建议各种方法来尽量减少这种变化并提高测量精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shushant、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您发送编修。

    我有一些跟进问题:

    • 您能否在您的系统中分享 ADS8361 的原理图?
    • 以及器件配置为的模式(M0 和 M1 配置)?
    • 是否提供外部基准、或者是否使用内部基准?  
    • 您是否有示波器快照、显示数据传输过程中数字信号的外观?  

    根据我在代码中看到的结果、数据似乎应该被正确解码回、但我想确认 SPI 协议配置

    [引述 userid=“657744" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524408/ads8361-we-found-count-variation-in-reading/5860617 #5860617“] SPI1CONbits.CKE = 1; //CLK 边沿(从有效时钟状态转换到空闲时钟状态时输出数据发生变化)

    SDO 上的数据在 上升沿转换、在 下降 沿有效。  设置 SPI1CONbits.CKE =1 是否配置为在下降沿读取数据(从工作到空闲时钟阶段)、或者这是否使其读回相反的转换?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 当然、我会分享原理图。
    • 我们使用的是模式 2。 即 A0 = 0、M0 = 0、M1 = 1。
    • 我们使用内部基准、
    • 是的、我们可以看到控制器引脚上的脉冲。 (PIC32MZ2048EFH064)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Current-Card.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../R_5F00_DATA_5F00_2_5F00_120000.xlsx

    我们获取的数据计数与变体和图形相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有设置中、我们不会检查 BUSY 引脚。 我们获取了与 RD 引脚同步的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我认为代码看起来不错、与 RD 引脚同步应该可以正常工作。  

    查看您的原理图、您能否确认差分放大器的输出信号是什么样子?  ADS8361 似乎当前配置为伪差分模式。 按此方式使用应该没问题、但确实要求 AIN+上的信号仍然保持 VREF 的共模。  由于差分放大器的电源为+/–5V、并且这些差分放大器的 REF 引脚连接到 GND、 我想确保它们仍然存在偏移、以便保持在共模范围内?

    在使用内部基准时、只要 LK1 和 LK18 短接、它也应该很好。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shshan、  

    代码的另一个注意事项实际上、数据格式是二进制补码、您的代码中是否考虑了这一点?  

    我正在查看共享的数据文件,似乎它们都是负数,所以只是想确认。  

    ADC 的输入是负的还是低于 VREF?  

      

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您  发送编修。

    我们使用单端模式(仅具有 AOUT 的 A0 和 B0)。 连接到基准引脚和基准链路的 AIN-端接也会缩短、因此我们获得 2.5V 基准电压。 这就是我们的计数超过 32767 的原因。  

    我们在 10KHz 下采集了 60000 个样本、SPI 速度为 2MHz。

    您对计数变异有何体验?? 数据转换的容差范围是多少?

    如果您有任何 PCB 板布线示例、我们将在这些示例中统计而不会有差异、请分享这些示例?? 或者您观察到相同类型的变化??

    我分享了 PCB 布线图像如果您有任何建议、请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shshan、  

    我们以 10KHz 采集了 60000 个样本、SPI Speed 为 2MHz。

    此信号的振幅是多少? 它是否也有 2.5V 的共模? 您能在示波器上分享一下这个情况吗  

    您对计数变化有何体验? 数据转换的容差范围是多少?

    使用直流输入时、代码扩展约为 ±2.5 个代码/lsbs。  

    请说明一下 ADC 以及 ADC 周围的任何元件位于何处? 如果有可用的原理图、也会有所帮助。

    输入是否有 RC 滤波器? ADC 输入的驱动电路是什么?  

    布局可以很简单、此器件不存在高速问题。  ADS8361EVM 的布局 (U1 是 ADS8361)

    此致、  

    Yolanda