This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:IBIS 模型问题

Guru**** 2636105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523951/adc12qj1600-ibis-model-issue

器件型号:ADC12QJ1600

工具/软件:

我从‘s 网站下载了 ADC12Q1600 μ s IBIS 模型。  使用 IBIS 模型和 Hyperlynx 进行眼图仿真时的场景。 信号的上升时间始终为 200ps、导致高速信号仿真失败 (8.25Gbps)。 是否有其他人遇到相同的问题?如何解决此问题? 请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图关于 200PS 上升时间,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingke:

    您使用什么测试结构来获得这个眼图?  我想说的原因是眼图表明传输线存在很大的不连续性、从而导致反射。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    感谢您的答复。

    我删除了结构中的所有过孔和迹线以验证上升和下降时间问题、只是保留了 ADC12QJ1600 型号和 100 Ω 端接。但 200ps 级始终存在、我分享的图片位于这个简单结构下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用高速串行数据接口 D2+、D2-(引脚 E12、F12)模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingke:

    请向我们发送有关如何在 Hyperlabs SW 工具中设置模型的屏幕截图。

    我们希望更好地理解这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    请参阅以下模型设置和测试结构:

    1. ADC12QJ1600 型号设置:

    2、测试结构简单:

    3. 眼图配置

    4. R1 差分的测试结果

    5. ADC12QJ1600 差分的测试结果(与 R1 相同):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    您是否收到了模型设置和 测试结构的捕获?如何解决此问题?

    期待您的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingke:

    我想确认的是、您使用的 IBIS 模型仅与相关  

    PLLREFO+-(J7、K7) 和 TRIGOUT+(J9、K9)。 这些引脚在仿真中需要外部 100 Ω 负载。

    查看您发送的图片、我们可以看到正在使用的输出引脚、例如 E12–D2+。

    这些引脚未在 IBIS 模型中建模(在 IBIS 文件中、模型名称是 nC“非连接“)。

    IBIS-AMI 模型涵盖了数据输出、如果您尝试仿真 JESD/SERDES 数字输出、请下载并使用 IBIS-AMI。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    在哪里可以下载涵盖在数据输出中的 IBIS-AMI 模型?

    我使用的模型从 TI 官方网站下载、并命名为“IBIS-AMI 模型“ (如下捕获结果)、输出引脚设置为 NC。

    ADC12QJ1600 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingke:

    请在此处下载 IBIS-AMI 模型。

    请立即执行此操作、因为链接将在几天后过期。

    谢谢、

    Rob

    tidrive.ext.ti.com/.../094893bf-2dd0-4622-84fd-2d2ba94bd158

    访问代码: yw8trX{9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的支持。

    但我似乎无法登录您与我的个人 TI 账户共享的链接。

    是否有任何其他方法可以获取 IBIS-AMI 模型? 或者、您可以帮助将模型直接发送到我的电子邮件吗?

    我的电子邮件地址: jingke@lucidus.tech

    谢谢、

    Jingke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingke:

    是的、我将关闭此帖子并通过电子邮件共享模型。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob