工具/软件:
我从‘s 网站下载了 ADC12Q1600 μ s IBIS 模型。 使用 IBIS 模型和 Hyperlynx 进行眼图仿真时的场景。 信号的上升时间始终为 200ps、导致高速信号仿真失败 (8.25Gbps)。 是否有其他人遇到相同的问题?如何解决此问题? 请参阅下图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我从‘s 网站下载了 ADC12Q1600 μ s IBIS 模型。 使用 IBIS 模型和 Hyperlynx 进行眼图仿真时的场景。 信号的上升时间始终为 200ps、导致高速信号仿真失败 (8.25Gbps)。 是否有其他人遇到相同的问题?如何解决此问题? 请参阅下图。

尊敬的 Jingke:
我想确认的是、您使用的 IBIS 模型仅与相关
PLLREFO+-(J7、K7) 和 TRIGOUT+(J9、K9)。 这些引脚在仿真中需要外部 100 Ω 负载。
查看您发送的图片、我们可以看到正在使用的输出引脚、例如 E12–D2+。
这些引脚未在 IBIS 模型中建模(在 IBIS 文件中、模型名称是 nC“非连接“)。
IBIS-AMI 模型涵盖了数据输出、如果您尝试仿真 JESD/SERDES 数字输出、请下载并使用 IBIS-AMI。
此致、
Rob
您好 Rob、
在哪里可以下载涵盖在数据输出中的 IBIS-AMI 模型?
我使用的模型从 TI 官方网站下载、并命名为“IBIS-AMI 模型“ (如下捕获结果)、输出引脚设置为 NC。

ADC12QJ1600 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
感谢你的帮助。
您好 Rob、
感谢您的支持。
但我似乎无法登录您与我的个人 TI 账户共享的链接。
是否有任何其他方法可以获取 IBIS-AMI 模型? 或者、您可以帮助将模型直接发送到我的电子邮件吗?
我的电子邮件地址: jingke@lucidus.tech
谢谢、
Jingke