请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3482 工具/软件:
我们使用的是 DAC3482、在启用/禁用逆向 sinc 滤波器时、系统频率响应没有任何差异。 在这两种情况下、当接近 奈奎斯特频率时幅度开始下降、在 125MHz 带宽以上下降~2dB。
它对补偿正弦 x / x 没有任何影响的原因可能是什么? 我们未使用 QMC 模块、因此其当前已断电。 这可能是问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.