This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:利用全范围时出现问题

Guru**** 2824395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472344/ads131e08-issue-utilizing-the-full-range

器件型号:ADS131E08

工具/软件:

我正在恢复一个旧的帖子,我在几个月前,我失去了轨道.

我们的设计实现了 ADS131E08 ADC 的完整 24 位范围。 我们预计完整范围为+/- 2^23 位=+/–8,388,608。
我们使用的正输入电压范围为 0 ~ 2.4V、每个通道都有 1.2V 的固定负电压。 这样、差分输入电压范围为+/–1.2V、通过使用内部 ADC 增益= 2、我们可实现约+/–2.4V 的差分输入电压范围。

简而言之、我们的问题是、我们可以看到 ADC 值在达到差分输入范围之前卡住。 当我们通过在正输入通道上施加 2.4V 或 0V 来强制输入达到饱和时、ADC 输出不会达到+/–8M。
我们在两个设计上都看到了这种行为。 在第一个中、我们为 ADC 提供 3.3AVDD、将 AVSS 连接到 0V GND。 在上、第二个 AVDD 连接到 3.0V 而不是 3.3V。 在第一种情况下、我们确实看到+8388607 位于正极末端、但我们在负极末端永远不会达到–8388608 在第二种情况下、我们不会在负端或正端达到 8M。

我能理解为什么会发生这种情况、以及我们可以采取什么措施在我们的用例中利用完整的 24 位范围吗?

要回答 Dale Li 在原始帖子中提出的问题...

1.我不确定校准 或偏移误差指的是什么。 在第 1 种情况中、多个电路板/芯片的饱和值相当一致。 在 PGA = 1 时、我们仅在正输入端施加 0V 时达到约–4M 计数。  

情形 1
增益 1. 2. 4. 8. 12
负代码   –4182489 5576058 –6685939 –7445348 –7717432
正代码   8388607. 8388607. 8388607. 8388607. 8388607.

2.对于案例 2 --是的、3.0V 电源是设计这一部分的唯一显著差异。

情形 2
增益 1. 2. 4. 8. 12
负代码   –4182489 5576058 –6685939 –7445348 –7717432
正代码   6272517 8373916 8388607. 8388607. 8388607.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我会仔细研究一下细节,很快就会回到你身边。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的耐心。

    首先、我要澄清一下输入范围。 您有一个伪差分输入配置。 差分输入范围为+/-ADC/增益、因此当增益为 1 时、Vref 输入范围为+/–2.4V。 当增益=2 时、ADC 的输入范围为+/–1.2V、 而不是 您想的+/–2.4V。

    我有几个问题:

    •  您是否将电路板上的 DGND 和 AGND 短接在一起?
    • 在进行测试之前、您是否已将 CONFIG1 寄存器中的数据速率设置更改为 24 位? 希望您已打开内部基准缓冲器。
    • 您能否测量 VREFP 和 VREFN 之间的电压? 你能测量 vmid 吗? 不建议为外部电路使用内部 Vref、因此我想仔细检查这些信号、因为您有缓冲器。
    • 您能否通过对 CHnSET 寄存器中的 MUXn[2:0]进行编程来测量内部 MVDD 和测试信号?
    •   您表中情况 1 和情况 2 的所有正代码的模拟输入电压是否均为+2.4V? 您   表格中所有负代码的模拟输入电压是否均为 0V?  

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、感谢您的答复。 我将查看此内容、并尽快回复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale。 对这里的延迟道歉 — 目前这个项目的进展有点缓慢,但我正在收集您请求的信息,并会在我有信息后立即回写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    Dale 实际上是不在办公室,所以我们的响应将延迟到未来 1.5 周

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、在我们继续对话之前、我想回过头来对我的陈述和数字进行一些更正。  

    我说:“这样、差分输入电压范围为+/–1.2V、通过使用内部 ADC 增益= 2、我们实现了约+/–2.4V 的差分输入电压范围。“

    我应该说:“这样、我们的电路就会提供 +/–1.2V 的差分输入电压、这小于 增益为 1 时+/–2.4V 的差分输入电压范围。 通过使用 增益=2、我们将 差分输入电压范围提高到 +/–1.2V、现在我们的电路将利用全范围。“  

    我看到我的理解有一个差距,我希望这一纠正 清除了这一点。

    此外、为了回答您的问题 5、  正如我所说、正模拟输入电压不是+2.4V。 对于案例 1、实际值为+3.3V;对于案例 2、实际值为+3.0V。 我已经验证了正计数值与这些输入电压一致、并更正了 PGA = 1 时情况 1 的值。 我还会再次列出第 2 个案例以供参考。

    至于负代码、正模拟输入电压确实为 0V。 我用新的测量值仔细检查了这一点。  

    情形 1
    增益 1. 2. 4. 8. 12
    负代码   –4182489 5576058 –6685939 –7445348 –7717432
    正代码   7191288. 8388607. 8388607. 8388607. 8388607.

    -

    情形 2
    增益 1. 2. 4. 8. 12
    负代码   –4182489 5576058 –6685939 –7445348 –7717432
    正代码   6272517 8373916 8388607. 8388607. 8388607.

    我可以回答您的问题 1 和问题 3。 我需要与固件工程师联系、并为您提供问题 2 和问题 4 的答案。  

    1.是的、AGND 和 DGND 策略性地在电路板周围的几个位置进行短接。

    2.在这两种情况下、VREFP 至 VREFN 的测量值均为 2.400V、VMID 的测量值均为 1.199V。  

    鉴于上述所有内容以及我们提供的输入电压、我预计在增益= 1 时、负代码为–4M、正代码为+7M 或+6M、在增益= 2 时、计数为+/–8M。 我们可以看到 GAIN = 1 时出现预期行为、但在 GAIN = 2 时、负代码未达到 +/–8M。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    感谢您的澄清。

    您是直接将 AINxP 与 GND 短接、还是使用信号发生器获取 0V 输入来获得负差分输入? 您是否在 AINxP 上的电压为 0V 时测量了 AINxP 和 AINxN 之间的电压? 您能否直接从 ADC 提供原始数据而不是负代码?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、通常 AINxP 通过运算放大器驱动至 0V、但我也尝试了将 AINxP 直接短接至 AGND、并获得相同的负计数值。
    对于原始数据、您是否要求使用十六进制数据?  

    要回答您之前的一些问题:
    2.我们以 24 位模式运行 、因为我们在 1kHz 下读取数据、并且我们启用了内部基准、因为我们在输出端看到 2.4V 并确认启用 了 PDB_REFBUF。  
    4.我在用于案例 2 的电路板上测量了全部 8 个通道的内部 MVDD 和测试信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您在所有通道上的内部 MVDD 测量值均正确。 “56CBAB"十六“十六进制代码表示~1.62V、与 VDDP 和 MVDDN 之间的电压 0.5x (AVDD-AVSS)  匹配、“2BB888"十六“十六进制代码表示~0.82V、与 MVDDP 和 MVDDN 之间的电压 DVDD/4 相匹配。 ADC 按预期工作。

    原始数据是来自 ADC 的原始转换数据、十六进制或十进制格式可以。 请向 AINxP 施加直流电压、增益=2、请测量 AINxP 和 AINxN 之间的差分电压、告诉我您测得的电压并共享原始数据。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、感谢您对该请求的耐心等待。 我将在周末获得数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    好的。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dale、我通过将~1.2V 输入到两个输入端来在 AINxP 和 AINxN 之间测量。 我在它们之间测得的直流电压为–0.8359mV。  我们的固件 在原始数据中将其读取为 24 位 0xffe4e3。  

    另一方面、我们一直在使用一些替代配置来提高 ADC 的噪声性能。 其中一种配置采用 5V 电桥电源和 2.5V 基准、因此我们可以在 PGA 增益= 1 的情况下利用整个输入范围。 在此配置中、我们提供基准信号作为输入、而不是将其用作电桥电源的输出。

    在此 5V 配置 (AINxP 短接至 0V) 上执行相同的测试、  负计数“卡住“时、我们不会看到相同的问题。 这些值直接转到–8M、而在 2.4V 电桥电源版本中、它们会“卡在–4M。

    我希望这些附加信息可以帮助确定 根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    我们今天无法查看您的反馈、我们将于下周初回复您。 感谢您的耐心。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    感谢您的耐心。

    1.当您 通过将~1.2V 输入到两个输入端来在 AINxP 和 AINxN 之间进行测量时、AINxP 和 AINxN 引脚都会短接、因此差分输入电压应该为 0V、为什么以及如何在这两个引脚之间测量–0.8359mV?  

     当 Vref 为 2.4V 时、0xffe4e3 代码=–6904*1LSB =–6940*(2.4V/2^23)=–1.98mV;因此、如果 ADC 上的增益设置为 2、则是–0.8359mV 模拟输入电压的正确转换结果。

    2.当您说“在此配置中,我们提供参考信号作为输入,而不是将其用作电桥电源的输出。“ 您是否使用了 2.4V 的内部激励电压? 在您的原理图中、您之前没有提到这一点、我认为您只使用了这个 2.4V Vref 来为 AINxN 输入引脚生成 1.2V 电压 (VMID)。 为了调试和识别根本原因、只需为 ADC 的输入使用直流信号源、从其他电路断开 Vref 以简化测试。 即使使用了缓冲器、内部 Vref 也无法提供太多的电流来驱动其他电路。  

    - Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、以下是我对您问题的回答:

    1.电压不是来自同一个来源。 AINxP 是通过连接到主板的仿真换能器板上的电阻分压器创建的、AINxN 是通过靠近 ADC 的 VMID 分压器创建的。 因此、电压并不完全相同。  

    2.对不起以前不明确。 来自内部 Vref 的 2.4V 确实会被用作电桥电源。 仔细观察会发现、该网络标签位于缓冲器输出端和分压器之前、连接到 1.2V。 当您说断开 Vref 与其他电路的连接时、您是指除 VMID 之外的所有电路作为 AINxN 或包括 VMID 在内的所有电路的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    1.正如我在上一个响应中的计算,您得到的转换代码与您测量的输入电压相匹配。 我没有看到任何问题。

    2.感谢您的澄清。 当使用 2.4V 作为电桥电源时、来自电桥的信号的共模电压为 1.2V。 当 AVDD–AVSS = 3.3V、增益= 2 且 VMAX_DIFF = 1000mV 时、最小共模电压为 1.3V、如数据表中的第 9.3.4.1 节输入共模范围所示。 您的设计中是否提供 5V AVDD 和 2.5V Vref 配置? 如果是、只需使用此配置。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、  

    我们将继续使用 5V AVDD 和 2.4Vref 配置。 可以肯定地说、我们的早期饱和问题可能归因于在共模电压范围之外运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel Mitchum:

    根据您提供的信息、可以。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 感谢您帮助我们解决这个问题的根本原因、Dale!