This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688 评估观察结果和查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529715/ads8688-ads8688-evaluation-observations-and-queries

器件型号:ADS8688

工具/软件:

我们目前正在使用 EVM 板评估 ADS8688 ADC、并已注意到以下观察结果和问题。 您能否在方便时查看并提供您的反馈?

测试条件:ADC 配置为 0 - 5.12V 输入范围、但施加到通道 3 的输入电压为 7.7V、超出了配置的输入范围。  

观察结果: 在最初的~1.6 秒内、我们从 ADC 接收到 65535 的满量程值。 在此周期之后、ADC 输出为 57417 个计数。 在进一步检查 ADC 配置后、我们发现所有通道的输入范围已更改为–10.24 至+10.24V。 从 0V 到 5.12V

 查询:

  • 如果 ADC 接收到大于配置范围的输入电压、它是否会自动调整为最大输入范围配置(–10.24V 至 10.24V)?
  • 当只有一个通道接收到的输入电压超过最大配置值时、为什么所有通道的输入范围会发生变化?
  • 是否有权变措施来防止输入范围配置发生这种自动更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹麦人:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  否、ADS8688 不“自动范围“。  我不时注意到、如果您切换屏幕或更改采样特性、ADS8688EVM-PDK GUI 可以更改配置。  如果您保持在电压域选项卡上、但未进行任何更改或点击“Capture"按钮“按钮以外的任何内容、您是否仍然看到此配置更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速答复。

    目前、我们正在使用自己的 MCU 板、该板通过 SPI 与 ADS8688 连接。

    请查看随附的文档、其中详细记录了观察内容。

    e2e.ti.com/.../ADC-Range-Change-observation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹麦人:

    您能否提供控制线路的示意图和屏幕截图(首选示波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    目前没有原理图。 设置非常简单。 控制器评估板 4 条 SPI 线路与 ADC 评估板相连。 由于这一观察,我们已经保持了我们的发芽机版本。

    您也可以通过简单地为 0-5.12V 范围配置任何通道并在假设的 5 秒内为该特定通道提供超过 5.12V 的电压来观察相同问题 之后、您会发现 ADC 原始值发生变化、如果您此时读取范围寄存器、它将自动更改为+/–10V。

    在结束时执行此操作、看看您获得了什么结果。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹麦人:

    对不起——但我看不出这种情况在我这边发生了  执行此测试时您是否仍连接了我们的 PHI?  您是否曾使用我们的 GUI 尝试过相同的操作?  以下是 CH3 上 7.7V 且所有输入范围均设置为 0-1.25* Vref 时的电压值:

    这是寄存器转储:

    所有通道输入范围仍设置为 0x6。  这是在对 2097152 个样本进行 3-4 次采集之后、需要一些时间(~40 秒)。

    以下是 CH3、范围设置为+/–10V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    再次感谢您的答复。

    我有两个关于 GUI 的简短问题。

    1.从哪里可以看到你所示的程序寄存器转储? 我无法找到它。

    2.另外,我不确定如何使用 GUI 针对不同的范围设置配置各个通道。

    此致

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹麦人:

    “Register Map Config“页面是寄存器转储的来源:

    您可以直接在此页面的程序寄存器中设置 RANGE 位、也可以使用“Select Channel“下拉菜单从“Time Domain Display“更改输入范围(例如)、然后使用“Channel Range“下拉菜单设置范围:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅下面的快照。

    我正在使用的 GUI 中不存在寄存器映射。

    我使用的是正确的版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以安装版本 1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、通过此、我们 能够识别固件中的错误。 感谢您的支持。