Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688EVM-PDK
工具/软件:
我们目前正在使用 EVM 板评估 ADS8688 ADC、并已注意到以下观察结果和问题。 您能否在方便时查看并提供您的反馈?
测试条件:ADC 配置为 0 - 5.12V 输入范围、但施加到通道 3 的输入电压为 7.7V、超出了配置的输入范围。
观察结果: 在最初的~1.6 秒内、我们从 ADC 接收到 65535 的满量程值。 在此周期之后、ADC 输出为 57417 个计数。 在进一步检查 ADC 配置后、我们发现所有通道的输入范围已更改为–10.24 至+10.24V。 从 0V 到 5.12V
查询:
- 如果 ADC 接收到大于配置范围的输入电压、它是否会自动调整为最大输入范围配置(–10.24V 至 10.24V)?
- 当只有一个通道接收到的输入电压超过最大配置值时、为什么所有通道的输入范围会发生变化?
- 是否有权变措施来防止输入范围配置发生这种自动更改?