Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AFE20408, AFE10004
主题中讨论的其他器件: AFE20408、 AFE10004
工具/软件:
大家好、我计划使用 AMC7834 来偏置 GaN 功率放大器。 我对此有一些疑问:

在这里、他们提到从 400h 到 C00h 的稳定时间为 10us。 我想知道在阶跃为 0.5V 的情况下、从–5V 变为–2.5V 需要多长时间? (假设 000h 为–5V、FFFh 为 0V)- 如果 Avss =–5V、散热焊盘是否也需要连接到–5V?
- DAC 使用的时钟频率是多少? 我们可以使用任何软件代码来控制时钟速率吗?
谢谢、
Manik