This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:偏置 GaN 功率放大器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AFE20408, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525867/amc7834-biasing-gan-power-amplifier

部件号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: AFE20408AFE10004

工具/软件:

大家好、我计划使用 AMC7834 来偏置 GaN 功率放大器。 我对此有一些疑问:


  1. 在这里、他们提到从 400h 到 C00h 的稳定时间为 10us。 我想知道在阶跃为 0.5V 的情况下、从–5V 变为–2.5V 需要多长时间? (假设 000h 为–5V、FFFh 为 0V)

  2. 如果 Avss =–5V、散热焊盘是否也需要连接到–5V?
  3. DAC 使用的时钟频率是多少? 我们可以使用任何软件代码来控制时钟速率吗?

谢谢、
Manik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manik:

    1) 从–5V 到–2.5V 的电压变化也是 10us。

    2) 是的、您应该将散热焊盘连接到 AVSS 电源。

    3) DAC 更新速度取决于 SPI 写入速度。 SCLK 具有高达 10MHz - 15MHz 的速度、具体取决于您的 IOVDD 电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 10us 值是取决于我们所采取的步长,还是与步长无关,仅取决于初始和最终电压值?
    2.好的
    3.我是否可以更改 DAC 时钟(SCLK 的倍数)以更改 10us 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manik:

    1.无论阶跃大小如何、压摆率都是静态的。 在这种情况下、0.5V 步长需要~2us、对于 2.5V 的变化总共需要 10us。

    3.不幸的是,这是不可能的。 输出压摆率由输出缓冲器(不可更改)、最大输出电流(不可更改)和输出电容决定。 要提高压摆率、可以降低电容值。 10us 值适用于 200pF 负载。 空载 DAC 会更快地改变输出。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    1.根据您的陈述、压摆率将为 0.25V/us。 但是、数据表中的压摆率为 1.25V/us。 请澄清这一点。

    3、好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manik:

    那么您是对的。 遗憾的是、数据表不清楚这些值的来源、只能给出相当不清楚的稳定图。 本周我不在办公室、但下周我可以使用 EVM 测试稳定时间。

    您还可以查看我们的新型 PA 控制器 AFE10004 或 AFE20408 — 这些器件具有可在 400ns 内实现快速输出开关的内部开关。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:
    等待端点的测试结果 而且,感谢新的建议。 我们已经浏览了 AFE20408 的数据表、它不符合我们的要求。 但是、我们会浏览 AFE10004 的数据表以供进一步研究。

    谢谢、
    Manik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manik:

    很长一段时间不说话 — 感谢您的耐心。 我获取了 DAC1 从–5V 到–2.5V(蓝线)的示波器屏幕截图。 橙色线为 CS。 如您所见、这需要 2us、因此我们的初始估算似乎是正确的。 这里是我能说的最好的:DAC 在 2us 内转换到–2.5V。 可能需要额外的几微秒时间才能完全稳定至正确的输出(基于电容器与时间的关系)。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、
    Erin