This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:无法生成恒定电流

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532863/ads1220evm-cant-generate-constant-current

器件型号:ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1220、ADCPro

工具/软件:

您好、

IM 评估 ADS1220 以测量具有恒定电流的未知电阻器。  

我已将一个电阻连接到 AIN0 和 AIN1。 下面是 ADCPro Settings

我的跳线按照用户指南中的建议进行连接:
JP3 3.3V、JP7 短路、JP8 短路。

我还尝试将 JP1 和 JP2 设置为短接、但这些都没有帮助。

通过阅读电路图和了解 ADS1220、我的理解是 ADS 接收 AVDD 电压并在内部向 AIN0 输出恒定电流、因此不需要 JP1 和 JP2。  

遗憾的是我没有得到任何有意义的电压读数。  

我错过了什么吗? 我在 AIN0 和 AIN1 上串联了一个万用表、但它也没有检测到任何电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Kotschenreuther,

    您能给我们发送一张关于如何将电阻器连接到电路板的照片吗? 或者至少向我们发送一个连接图、以便我们查看吗?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我尝试的三种配置 (A、B、C)

    如《2 线 RTD 指南》中所述。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Kotschenreuther,

    感谢您提供所需的信息

    在您的图和 EVM 上进行的电阻器连接中、电流应该流向何处? 它如何返回到接地端? 看起来您的所有图纸中都存在断路、请更正此问题

    如需更多信息、请参考我们的 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1750959992149&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -布莱恩