Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220
Thread 中讨论的其他器件:ADS1220、ADCPro
工具/软件:
您好、
IM 评估 ADS1220 以测量具有恒定电流的未知电阻器。
我已将一个电阻连接到 AIN0 和 AIN1。 下面是 ADCPro Settings


我的跳线按照用户指南中的建议进行连接:
JP3 3.3V、JP7 短路、JP8 短路。
我还尝试将 JP1 和 JP2 设置为短接、但这些都没有帮助。
通过阅读电路图和了解 ADS1220、我的理解是 ADS 接收 AVDD 电压并在内部向 AIN0 输出恒定电流、因此不需要 JP1 和 JP2。
遗憾的是我没有得到任何有意义的电压读数。
我错过了什么吗? 我在 AIN0 和 AIN1 上串联了一个万用表、但它也没有检测到任何电流。