This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:C88 两端的电压高于 ADS114S08EVM 输入端子 A8 和 A9 上的电压。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08EVM, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483888/ads114s08evm-the-voltage-across-c88-is-higher-than-the-voltage-at-the-ads114s08evm-input-terminals-a8-and-a9

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS114S08ADS124S08EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 ADS114S08、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当将 10mVp-p 施加到热电偶电路 J8 2 和 3 (A8-A9) 时、C88 (AIN8-AIN9) 之间的电压 变为 70mVp-p

请您告诉我原因。

R71=500k Ω

R72=500k Ω

R79=4.12k Ω(默认值)

R81=4.12k Ω(默认值)  

C87=470pF(默认值)

C88=4700pF(默认值)

C90=470pF(默认值)

C88 电压

J8 的 2 和 3 (A8 和 A9) 之间的电压

直流电源波形 (10mVoutput 1.5uVp-p)  

有关详细信息、您能否在下面看到 Excel 文件。

该文件包含有关寄存器设置的信息。

e2e.ti.com/.../0042.Question-about-ADS114S08EVM.xlsx

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    您能否尝试设置 GPIODAT 寄存器= 0x00 而不是 0x30、看看这是否有区别?

    请注意、您显示在 Excel 文件中 (ADC 代码= 8399d) 的测量数据对应于 10mV。 因此、如果 ADC 测量的是正确的电压、我在这里不会看到任何问题

    (2* VREF/增益/2^16)=(2* 2.5/64/2^16)= 1.2uV

    1.2uV * 8399 = 10.08mV

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    明白了、谢谢

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我可以得到客户的反馈。

    当 GPIODAT 电阻器从 0x30 更改为 0x00 时、没有区别。

    建议使用哪个数据 0x30 或 0x00。

    客户还有其他问题、您能提供建议吗?

    (1) 此时、在测量稳定的 AD 转换值时、该值突然显著波动。

    所有连接的都是 PC、评估板(USB 电缆)以及连接到评估板的直流电源输入。

    当输入设置为 0mV 时、不会发生 AD 转换值中的这个跳变、因此不认为这是由噪声引起的。

    AD 转换值出现这种跳变的原因可能是什么?

    示例

    (2) GND (AVSS) 和 AIN8 (AIN9) 之间的电压

    当向 AIN8 和 AIN9 施加 10mV 的电压时、GND 和 AIN8 (AIN9) 的电压会大幅波动、如下面的波形所示。

    这种电压波动的原因是什么?

    我想知道如何消除(减少)波动。

    GND (AVSS) 和 AIN8 (AIN9) 之间的电压

    您可以看到随附的 Excel 文件吗?

    e2e.ti.com/.../4101.Question-about-ADS114S08EVM.xlsx

    (3) 这些现象是否与您的 EVM 一起发生?
    我还在考虑 EVM 可能会损坏。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我可以在 EVM 上查看这些内容、但我现在正在出差、所以要到下周才能查看

    我现在可以更新您

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    请参阅下面的、其中我在 ADS124S08EVM 上重新创建了相同的设置(抱歉我没有 ADS114S08EVM,但它们实际上是同一器件,而不是分辨率)、并提供了 10mV 的输入信号。  您可以看到我获得了非常好的性能、因为我获得的是 16.4NFB、所以使用 16 位 ADC 时这是无噪声结果

    下面是 GND (AVSS) 和 AIN9(蓝色)以及 AIN8(黄色)之间的示波器屏幕截图。 您可以看到噪声不大、但这是示波器噪声、而不是 ADC 噪声(示波器仅类似于 8 位噪声)。 但测量值为 2.53V 和 2.52V、两者之间的差值为 10mV。

    唯一的区别是我不使用上拉和下拉电阻器、因此 R71 和 R72 未组装。 而是使用 ADC REFOUT 电压将 AIN8 偏置为 2.5V、然后在 AIN8 和 AIN9 之间施加 10mV 信号。 这样 AIN8 上的绝对电压= 2.5V、AIN9 上的绝对电压= 2.51V。 这会将输入信号保持在 ADC PGA 的共模范围内

    您也可以尝试此方法、看看性能是否有所提高。 还要确保系统中没有接地环路、例如、如果有 PC 插入墙壁、以及直流电源插入墙壁、则应确保系统中没有接地环路。 在本例中、我使用的是根本未插入的笔记本电脑、因此直流电源有效地设置接地节点

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复并确认 ADS124S08EVM。

    我理解 客户确认的现象尚未重现。

    我将与客户分享这些信息。

     我会让客户尝试您推荐的方法。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    客户对您的评论有疑问。

    请告知您。

    “问题“

    相反、我使用 ADC REFOUT 电压将 AIN8 偏置到 2.5V、然后在 AIN8 和 AIN9 之间施加 10mV 信号。 [/报价]

    REFOUT 如何应用于 AIN8?

    可以用一根引线连接 AIN8 端子块与 REFOUT 焊盘吗?

    我想使用与您提到的相同的方法、请您告诉我。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我实际上使用了下面第一个图中所示的设置、但我的系统中移除了上拉电阻器。 我不是使用真正的热电偶、而是使用我在上一个 e2e 帖子中的图像中显示的精密直流电源。 我还查看了下面的第二张图、其中使用夹式引线电缆将 JP14 的 INT 引脚连接到 AIN8

    同样、我会确保系统中的所有内容都是浮动的。 这意味着除了在一个点与大地之间没有其他连接(这可以是 PC 或直流电源,但不能同时连接两者)。

    测试这种情况的一种简单方法是使用输出 1.5V 的小型电池(例如 AA 电池)、而不是使用通电的直流电源。 只需确保将电池偏置到 ADC 的输入范围内、并将增益更改为 1  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚。

    我忽略了你的答复。

    我将您的答案分享给客户、并让他们确认。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    很高兴我们能帮助您为客户提供支持

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    客户还有一个问题。

    请告知您。

    问题--

    您能否尝试设置 GPIODAT 寄存器= 0x00 而不是 0x30、看看这是否有区别?
    建议使用哪些数据 0x30 或 0x00。

    在本例中、您将 GPIODAT 地址设置为 0x00。

    这是否意味着可以将 GPIO 设置为输出?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我从客户那里获得了其他信息。

    检查方法时、转换数据中没有错误。

    但是、无法采用 2.5V 基准电压的电路、因为它的 EMC 电阻存在问题。

    另一方面、客户检查 ADS114S08EVM 手册图 20 中的电路时发生了转换错误。

    虽然 PC 的交流电源未连接时情况有所改善、但每 30 分钟发生一次错误。

    请在电路板的 R71 和 R72 处安装电阻器 (500kΩ)、并检查是否重现此现象。

    您还能看到随附的 Excel 文件吗?

    .e2e.ti.com/.../Question-regarding-ADS114S08EVM_5F00_250402-.xlsx

    ーーー μ s  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    客户是否使用 GPIO 实现任何目的? 似乎它们并未将其用作 GPIO。 因此、我将 GPIODAT 保留为默认设置

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。

    感谢您的答复。

    我知道、如果您不使用 GPIO、默认设置就可以了。

    我与客户分享了此信息。

    让我澄清一下情况。

    此电路不会导致数据跳过。 不过、这是不能采用的、因为过去曾有噪音问题。

    客户希望采用此电路。 但是、每 30 分钟会跳过一次数据。

    我想让您在 EVM 上确认此电路、看看是否出现同样的问题。

    您能告诉我使用此电路时数据跳过的可能原因吗?

    解决此问题后、客户将继续进行电路检查。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    关于图 20 和直流电源电路、客户使用的不带 PC 交流电源、仅连接直流电源用于模拟输入。

    在这种情况下、每 30 分钟发生一次数据跳跃。

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我的设置有一些问题、但明天我将再次尝试

    客户能否在 AIN8 和 AIN9 之间使用 1.5V 电池而不是直流电源来尝试相同的实验? 它们需要将增益降低到 1(或者可能降低到 2)、但我想看看当整个系统浮动时、它们是否仍然会出现“尖峰“

    此外、客户是使用我们的 GUI 来收集数据、还是使用他们自己的软件?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我能够使用上拉/下拉电阻器快速测试我的设置、一切都运行良好。 此时我无法获取 30 分钟的数据、但没有理由说明设备将在 30 分钟内工作、然后短暂提供错误数据、然后再次正常工作。 这似乎是导致此问题的外部事件

    你能回答我在上次答复中提出的两个问题吗?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的测试结果。

    我知道不寻常的数据是由于外部因素。  

    当 我得到你的问题的结果,我发送给你。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我可以得到客户的反馈。

    客户是否可以在 AIN8 和 AIN9 之间使用 1.5V 电池(而不是直流电源)尝试相同的实验?

    ->我们测量了 1.5V 电池的电压(实际值为 1.60V)、没有发现任何问题。

    (我们测量了 2 小时、AD 转换值没有跳变、转换值始终等于 1.60V。)

    另外、客户是使用我们的 GUI 收集数据还是使用他们自己的软件?

    ->我们正在使用 TI 的 GUI。

    这次 AD 值会发生突变、是电压发生器施加的输入电压未连接到电路板电源所致。

    我们推测这是输入电压波动且超出 ADC 输入范围导致的(数据表 9.3.2.1“ PGA 输入电压要求“)。 (当 AD 值超出输入范围时、似乎存在问题、并且输出异常的 AD 值。) 这种猜测是正确的吗?

    AVSS (GND) 和 AIN8 之间的电压

    该波形在没有交流适配器的情况下持续波动。

    关于 TI 的测量环境、
    这次输入时使用的电源(数据精度为 8200)与前一张照片相同、这是否正确?

    AVSS (GND) 和 AIN8 之间此时是否存在任何较大的电压波动?

    对于如何使用我们的电压发生器正确测量、我们希望提供一些建议。
    因为将来我们大规模生产电路板时、我们将使用电压发生器来测试电路板。
    我们想澄清这一点、因为我们需要​​在连接的电压发生器的情况下测量稳定的 AD 值。

    感谢您的大力帮助与合作。

     此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我在笔记本电脑(悬空)和实验室 PC(插入交流电源插座)上进行了测试、并使用 DP8200 为两个测试生成 10mV 信号。 结果与我之前报告的结果相同:测量数据没有显示尖峰、我没有测量 AVSS 和 AIN8 之间电压的变化。 换句话说、数据非常干净、并报告了正确的输入电压 (10mV)

    是否可以发送 EVM 如何在输入电压源与 PC/笔记本电脑之间连接的图片?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我要求客户提供连接的图片。

    我会在获得时分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    感谢您的反馈

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我可以获得照片图像。

    您能看到随附的文件吗?

    客户对您的测量设置有疑问。

    直流电源初级侧 (AC100V) 的接地端子是否已连接?
    我们公司不连接接地端子,所以我们想检查区别。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    布莱恩下周不在办公室,所以我正在帮助。

    根据提供的上述图片、我没有看到客户设置有任何问题。  但是、我同意 Bryan 的观点、这很可能是 ADC 捕获的某种外部噪声事件。  可能会有某种接地噪声通过精密直流电压源耦合。  如果系统使用电池时运行良好、我认为这是验证 ADC 是否正常工作。

    关于客户问题、我假设客户询问的是 Precsion 8200 电压源的数据。  电压源的输出与地隔离(从输出侧移除接地条连接)。  但是、AC100V 初级侧通过 AC100V 线缆连接到接地端;电源的 10mV 输出与 AC100V 输入侧隔离。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    客户仍在努力解决问题。

    电源使用的是浮动电源。

    他们想确认您的评论。

    请告知。

    我在笔记本电脑(悬空)和实验室 PC(插入交流电源插座)上进行了测试、我使用 DP8200 为两项测试生成 10mV 信号。 结果与我之前报告的结果相同:测量数据没有显示尖峰、我没有测量 AVSS 和 AIN8 之间电压的变化。 换句话说、数据非常干净、并报告了正确的输入电压 (10mV)[/报价]

    您能否在检查时向我提供电压波形和 GUI 数据?

    我想确认、在实施 R71 和 R72 之前、测量的数据没有差异。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我今天没有机会回顾这一点。 我明天会试着去看看

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我重新使用 ADS114S08EVM 进行了这项测试。 我使用了所有默认设置、但我启用了内部 VREF、我使用了增益= 64、并在 AIN8 和 AIN9 之间进行测量

    这是我在 EVM 上的连接。 USB 电缆插入连接到实验室 PC(插入交流电源的台式计算机)的带电 USB 集线器。 绿色和红色电缆连接到我之前测试中使用的 DP8200 精密源。 DP8200 也插入到交流电源中、但正如 Keith 提到的、输出电压与交流电源是隔离的

    我使用了 2 个 500k 外部电阻器进行上拉 (AVDD)/下拉 (AVSS)、因为我的实验室工作台上已经有了这些电阻器。 我在 AIN9 和 AIN8 之间施加了 10mV 信号

    以下是在 5 分钟内测量 10mV 信号的 EVM 性能。 请注意、测得的电压实际上为–10mV、因为我选择了 AINP = AIN8 和 AINN = AIN9、但我以相反的极性施加了电压

    请注意、这是 5 分钟数据过程中+/–1 代码的差异、因此在如此高的增益下非常稳定。 我看不到客户看到的问题、我不确定还要推荐什么。 这是一项要完成的简单测试。 可能示波器实际上会引入该误差?

    您能否提供有关如何应用 EVM 跳线的特写图像?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的再次测量。

    客户目前正在调查原因。

    此信息对客户非常有帮助。

    我将与客户确认 EVM 跳线连接。

    您能等几天吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    如果您需要任何其他信息、请告诉我们

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我可以获得 EVM 的跳线设置。  

    客户想现在了解 AVSS 和 AIN8 的输入波形。

    是否可以考虑您 3 个月前发送的波形?

    如果波形不同、请将其发送给我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我没有保存上一次测试中的示波器捕获结果、但与您在上一次发布中显示的示波器捕获结果非常相似。 换言之、在进行测量时、我没有看到 AIN8 与地面之间有任何差异

    -布莱恩