Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08EVM, ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS114S08、 ADS124S08EVM
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估 ADS114S08、但有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
当将 10mVp-p 施加到热电偶电路 J8 2 和 3 (A8-A9) 时、C88 (AIN8-AIN9) 之间的电压 变为 70mVp-p
请您告诉我原因。
R71=500k Ω
R72=500k Ω
R79=4.12k Ω(默认值)
R81=4.12k Ω(默认值)
C87=470pF(默认值)
C88=4700pF(默认值)
C90=470pF(默认值)

C88 电压

J8 的 2 和 3 (A8 和 A9) 之间的电压

直流电源波形 (10mVoutput 1.5uVp-p)

有关详细信息、您能否在下面看到 Excel 文件。
该文件包含有关寄存器设置的信息。
e2e.ti.com/.../0042.Question-about-ADS114S08EVM.xlsx
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi