This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:数据转换器论坛

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554969/ads1299-4-data-converters-forum

器件型号:ADS1299-4
Thread 中讨论的其他器件: ADS1299ADS1299EEGFE-PDK

工具/软件:

大家好、我使用 ADS1299-4 设计了一款 EEG 放大器。

系统具有 AD1299 和蓝牙芯片 NRF52840。

  • ADS1299 模拟电源 AVdd 为 5V

  • ADS1299 模拟地 Avss 为 0V

  • ADs1299 数字电源 DVdd 为 3.3V

  • 蓝牙数字电源 DVdd 为 3.3V

    我面临的问题是、我无法从 Vcap 1 - 2 - 3 - 4 引脚和 Vref 获得所需的电压

  • 必需   读取
    Vcap1   Avss+1.2 0.04V
    Vcap2 (AVDD+Avss)/2 0.3V
    Vcap3. AVDD+1.9 4.19V
    Vcap4. (Vrefp+Vrefn)/2 0.5V
    Vrefp 2.5 0V

     
    如果有人能帮助我了解问题的根源,那对我来说是很好的。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atif、

    感谢您发送编修。

    您是否也检查了 ADS1299 上的所有 AVDD、AVSS 和 DVDD 引脚? 能否测量 AVDD 电源电流? 只要 /RESET 和/PWDN 引脚 为高电平、VCAP1 就应斜升至~1.2V。 启用基准缓冲器后、VREFP 将仅显示正确的电压。

    我看到您单独命名了 AVDD 连接 — 这些连接是否都连接在一起在原理图中的其他位置? 同样、AGND 和 DGND 短接在一起吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  
    AVDD 引脚分开、以便轻松读取原理图、因此它们来自同一个来源。 此外、ANGD 和 DGND 在信号点与 0 Ω 电阻器连接以降低噪声。  
    AVDD 测量的电压为 5V、DVDD 测量的电压为 3.3V(在 PCB 中)。  



    之前、我使用了 ADS1299EEGFE-PDK、设计了我自己的露板以了解 ADS1299 的原理。  
    我遵从了 这个论坛的指示,它正在运作。  
    https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/207224/faq-ads1298-ads129x-ads129x 

    在下方插入我的旧露板。 为该板供电时、看到 Vcap3 为 6.9V。 RESET 和 PWDN 引脚上没有任何 TRIG。
    根据我的理解、当系统通电时、Vcap3 应为 AVDD + 1.9。




    到目前为止、一切都正常。  

    我目前在下一阶段、即最终产品中遇到了问题。 在电源输入级一切都显示为正常。
    当我通过蓝牙发送一条位消息时、我在 RESET 和 PWDN 引脚上看到一个非常短暂的逻辑高电平(ads1299 数据表中建议的上电序列)、然后蓝牙关闭。
    当使用外部源为 RESET 和 PWDN 引脚供电为高电平时、可以读取 VCAPx 引脚上所需的电压。

    我知道、当我在发送位消息之前为 ADS1299 上电时、我应该会在 VCAP3 引脚上看到 6.9V 的电压(但我看到了 4.2V)。
    我认为这是问题的根源。




    如果我错过了一些东西,请警告我
    此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atif:

    只要/RESET 和/PWDN 引脚保持高电平(即禁用)、ADS1299 似乎能够正常工作。

    当我使用外部源将 RESET 和 PWDN 引脚上电为高电平时、我可以读取 VCAPx 引脚上所需的电压。

    我会在上电期间和初始化命令序列之后检查连接到 ADS1299 数字 I/O 引脚的控制器输出。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、没错。 这个问题似乎是由 MCU 引起的、但我知道、在仅使用电源的情况下、Vcap3 引脚应该是 6.9V。
    我移除了 MCU 以查看 VCAP3 是否为 6.9V、但同样为 4.2V。

    在 VCAP3 上看到 6.9V 时、初始化 命令序列应遵循、然后 VCAP1 提供 1.2V 电压、ADS 开始运行。

    我需要了解 VCAP3 为什么不显示 6.9V。  

    如果我在某个时候出错、请警告我。
    此致

    A.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atif:

    您可能需要完成上电复位初始化序列、以便 VCAP3 显示正确的电压。 我认为这是 PGA 在内部生成的升压电源轨。 只有在器件完全通电并经过初始化后、升压电路才可能变为有效状态。  

    VCAP1 应与模拟电源电压同时斜升至 1.2V。

    此致、

    Ryan