Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1299、 ADS1299EEGFE-PDK
工具/软件:
大家好、我使用 ADS1299-4 设计了一款 EEG 放大器。
系统具有 AD1299 和蓝牙芯片 NRF52840。
- ADS1299 模拟电源 AVdd 为 5V
- ADS1299 模拟地 Avss 为 0V
- ADs1299 数字电源 DVdd 为 3.3V
- 蓝牙数字电源 DVdd 为 3.3V
我面临的问题是、我无法从 Vcap 1 - 2 - 3 - 4 引脚和 Vref 获得所需的电压 -
必需 读取 Vcap1 Avss+1.2 0.04V Vcap2 (AVDD+Avss)/2 0.3V Vcap3. AVDD+1.9 4.19V Vcap4. (Vrefp+Vrefn)/2 0.5V Vrefp 2.5 0V


如果有人能帮助我了解问题的根源,那对我来说是很好的。
此致