This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:交错模式访问

Guru**** 2818585 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, DAC5672A, DAC5652, DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561753/dac5672a-interleaved-mode-acccess

器件型号:DAC5672A
主题中讨论的其他器件: DAC5652DAC5672、DAC5662

工具/软件:

您好、
我尝试在交错模式下使用 DAC5672A。
我正在将相同的数据写入两个通道。

WRTIQ 和 CLKIQ 连接到同一条线路。

据我所知、在 WRTIQ 和 CLKIQ 的第四个上升沿、应输入数据。

当它对我来说不起作用后、我增加了 4 个时钟周期、但现在仍然无法正常工作。
问题是什么?

我明白了吗?

我还使用了以下文档(DAC5652、DAC5662 和 DAC5672 交错数据模式)。


e2e.ti.com/.../dac5672a_5F00_X2_5F00_Interleaved_5F00_Mode-.pdf

谢谢你

Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    如何  驱动 WRTIQ 和 CLKIQ 引脚? 什么是源? 是否具有足够的信号幅度? 频率是多少?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    WRTIQ 和 CLKIQ 是由 Artix 7 FPGA 驱动的 62.5MHz 信号。

    在 WRTIQ 和 CLKIQ 引脚上测量时、得到 VIL = 0.23V、(max) VIH = 3.14V (min)。

    如您在第一条消息“ 单个事务“访问中看到的那样、当我们访问器件时、我们看不到所需的电压。

    当我们继续访问器件(连续写入相同的数据,即使用相同的数据切换 WRTIQ/CLKIQ/SELECTIQ)时、它会在一段时间后输出所需的电压(我不知道需要多少个周期才能实现该目的)。

    我们假设需要单个事务访问才能更改 DAC 输出。 无需持续写入。

    您在第一条消息中看到的交易有什么逻辑错误吗?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    是的、器件上电后只需写入一次 SPI 寄存器。

    在 WRTIQ 和 CLKIQ 引脚上测量时、得到 VIL = 0.23V、(max) VIH = 3.14V (min)。

    这是在哪里测量的? 确保在 DAC 时钟引脚上进行测量。

    在 ILA 上、我看到 ResetIQ 应与 SelectIQ 的下降沿相同。 您能尝试将其延迟到右侧吗? 请参阅下面的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    当然、WRTIQ 和 CLKIQ 是在 DAC5672A 引脚上测量的。

    我把您的评论发给了我们的 FPGA 家伙。

    另一个问题(可能两者都相关):

    我们可以在 DAC5672A 输出端看到在–68dBm 和约 17.4KHz 处出现杂散或某种小“山“(在连接到 DAC5672A 输出的 OPAMP 输出上测量,请参阅图)。

    两个运算放大器输出均显示该值 (A 和 B)。  

    DAC5672A 输出变高时、信号会变强(下图显示 DAC5672A 数字输入最大值、其输出电压约为 0.5V、运算放大器输出电压约为 2V)  。

    通过示波器看不到、因为电压约为 400uVpp。

    不过、它会出现在我们的产品输出中、我们需要将其消除(它调制为信号输出)。

    它不来自 DAC5672A 电源(已检查 AVDD)、也不来自 OPAMP(已断开 OPAMP 连接、并检查 DAC5672A 输出以发现其约为–78dBm)  。

    DAC5672A 似乎是源。 您对此很熟悉吗? 我们如何消除它?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    您是否正在使用电路板上的任何电源开关? LDO 之前?

    开关频率是多少?

    它们位于何处?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    正如我所写的、我检查了 dac5672a 的电源:我在器件 AVDD 上看不到这种杂散。 杂散似乎来自器件内部。

    这是 17.4KHz 杂散。

    直流/直流稳压器的开关频率要高得多。

    器件中是否有可以创建它的内部机制?

    DAC5672A 输出会变得更高。

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    没有机制会在 DAC 内产生 17kHz 杂散。

    我的猜测是耦合的东西、它不必源自 AVDD。 则可能是其他电源域。

    我假设您使用的是一个接地端?

    当输出与放大器断开连接时、您能看到杂散吗? 端接这两个输出时、会发生什么情况?

    如果您使用规格分析器进行检查、因为它为 50 欧姆。 您需要更改终端以反映如下。

    否则、输出是横向的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    17.4KHz 问题已解决。

    EVB 原理图有一个与 BIASJ_A 电阻并联的 0.1uF 电容器、有一条注释不组装它。

    这是罪魁祸首。

    你可以看到下面的能量约 2*17.4K、3*17.4K、4*17.4K(我电路中的运算放大器输出)。

    在下面的图片中、电容器未组装:

    组装输出电流(我的例子)时、它会影响从 1.2V 输出产生 20mA (IFS) 的内部电路(无论内部还是外部输出都是如此)和/或内部两个控制放大器和/或驱动输出电流的电路、从而产生我们看到的 17.4KHz 干扰。

    我们仍然剩下不起作用的交错模式访问:

    FPGA 家伙输入您的备注(ResetIQ 应该是 SelectIQ 的下降沿)、但它仍然不起作用。

    我们在这里遗漏了什么?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    对此进行进一步研究。  

    同时、您能否检查电路板的其余部分、以确保其已正确组装?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    如我所附原理图图中所示组装 DAC5672A。

    唯一要进行的校正是电容器。

    输入总线和控制如图所示。

    我会 说、双总线模式访问可以正常工作(我仅使用 DACA 总线并从 GND 断开 MODE 引脚)。

    但是、我们需要 INTERLEAVE 模式。

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    此外、请发送一些示例输出频谱以及测试条件和设置、因此我们了解什么在 IL 模式下不起作用。

    我看到您在 62.5MHz 的采样时钟使用 Artix 7。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们从 ILA 向您发送了屏幕截图。

    这些是显示给 DAC5672A 的控件。

    当我向 DAC 发送数据以将其输出为电压时、我需要执行两次这些事务、然后才会更新 DAC 输出上的电压。

    我还能给你发送什么?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    我想 Rob 想问的是频谱。 您只是关注直流输出吗? 从上面的 ILA 屏幕截图中、似乎您只是从 0x000 更新到其他恒定模式、因此仅存在电压漂移。

    我也看过这张图、想知道问题是否是由于时钟为上升沿时 RESET_IQ 下降所致、以及是否未满足时序要求、从而导致整个第一次数据字更新丢失。 如果您在 ILA 修改版本中将 RESET_IQ 降至如下所示的下降时钟沿、这是否会使输出在第一次事务时更新? 这是问题吗? 如果不是、我不遵循具体问题。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、Rob、

    为什么需要频谱? (SA)。

    我使用它是因为我们的干扰非常低(小于 1mV)、这种干扰无法通过示波器检测到、并且是 使用 SA 进行测试的理想选择。

    对于我们现在的问题,写作不起作用(数字/逻辑问题),范围是适当的工具。 你不同意吗?

    在本例中、我要在输入命令以创建直流输出后查找直流输出。

    DAC 还将用于创建连续信号、但这用于后续级。

    您是对的。 问题在于第一个事务的输出没有更新(仅在第二个事务上)。

    我们确实在 clockiq 的下降沿放置 resetiq(在我们的设计中,clkiq 和 wrtiq 短接)。

    (您可能已将 clkiq 与 axi_aclk(内部 FPGA AXI 信号)误认为是。

    因此、我们会像数据表和 DAC5672 Interleaved Data Mode 文档中那样执行所有操作、但它仍然不起作用。

    我们在这里遗漏了什么?

    谢谢你

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    您能否向我们发送您的 ILA 的更新快照?

    此外、请尝试 在 WriteIQ/CLKIQ 的第一个上升沿之前将 SelectIQ 转换为高电平。

    此致、

    Rob