This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:与现有的 Artix-7 FPGA 设计结合使用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571426/ti-jesd204-ip-using-with-an-existing-artix-7-fpga-design

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADC31JB68

工具/软件:

我正在尝试让 TI-JESD204-IP 在 Artix-7 (xc7a100tfg484-2) 上工作、以便与 TI ADC ADC31JB68 通信。  

我对如何设置初始项目有点困惑。  阅读 TI204C-IP-Users-Guide.pdf、建议首先加载  Artix-7 的参考设计 zc706_8b10b、然后按照以下说明操作。 我添加了我的评论(红色),我感到困惑

  • 打开收发器向导、记下向导所有页面上的所有设置。 这在下面的步骤<4>中将很重要、因为新 FPGA 上需要为收发器创建相同的设置: zc706 设计是一个 GTX 传输器、运行速率为 6.25 Gbps、Artix-7(我正在使用)是一个 GTP 3.125 Gbps。 复制这些设置似乎没有意义、但似乎没有用于复制文件的实际 Artix-7 参考设计。 如何处理此器件? 我尝试查看 mgt_8b10b_wrap (gTX_8b19b_rxtx.sv)、看看是否可以对我需要提供的内容进行逆向工程、但使用很多导线会使其非常复杂。 它还支持 TX 和 RX、我只需要 RX。  
  • 使用新的 FPGA/DevKit 作为目标器件/电路板、将原始测试项目保存为新项目。 选择该选项可复制所有源文件、IP 和限制条件。
    这实际上是添加 TI_JESD_IP 的唯一方法吗? 我已经有了一个现有的设计、真的更喜欢将 TI_JESD_IP 导入其中并进行实例化、大部分看起来非常简单、但我不确定如何操作的部分是 mgt_8b10b_wrap、如何仅为仅支持 RX 的 Artix-7 获取该设计?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索/查看所有参考设计、甚至没有一个使用 GTP、因此没有一个很好的示例可以作为 Artix-7 的 mgt_8b10b_wrap 的基础。  我正在尝试根据文档使用 zc706_8b10、并手动修改 mgt_8b10b 以反映 Artix-7 应使用的内容、但我担心当我更改其中的内容时、我*无法*中断 TI-JESD204-IP 加密部分所需的内容、因此、我们非常感激您提供有关此方面的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经到达一个点、现在我只收到以下错误:

    因此、我修改的包装器中的某些内容不正确、由于加密、我无法进一步调试它。 请告知我如何使用其 GTP 为 Artix-7 获得工作中的 mgt_8b_10b_wrap。 本手册确实规定支持此器件、但同样、没有可用于作为设计基础的工作示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清的原因是,我必须修改 mgt_8b10b_wrap 和*无法*像 Artix-7 一样使用它的原因主要是因为 Artix-7 GTP 收发器向导输出与 zc706_8b10b 参考示例中使用的 GTX 收发器向导有一些显著差异(其中所有设置都匹配),一些差异示例如下:

    • 使用 PLL 而不是 QPLL。 这需要对包装器文件进行大量修改、包括一些输出信号
    • Artix-7 生成 8 个 GTX 对、而不是仅生成一个 GTP
       示例:在 mgt_8b10b_wrap 中有 gt[X]_gtxrxp_in 从 gt0_gtxrxp_in 到 gt7_gtxrxp_in 的条目、但 Artix-7 收发器向导仅为 gt0 创建条目。 还有许多其他类似的信号、因为 zc706 参考设计似乎支持 8 个 GTX 接口、而 Artix-7 仅生成一个 GTP。

    这是最大的两个差异、但也有其他命名更改和一些不是由 Artix-7 收发器向导生成的其他缺失信号。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    如您所述、TI JESD IP 存档中的参考设计旨在作为进一步定制的起点、因此按收发器类别和/或 FPGA 系列进行分组。 对于 7000 系列、有一个通用收发器向导、GTX 参考设计预计适用于 7000 FPGA 中的 GTP 和 GTH。 遗憾的是、我们没有专门针对 GTP 的设计。

    如果您保持 GTX 向导打开并将其用作参考、您应该能够为 GTP 项目找到类似的配置设置。  总的来说、除了 QPLL 差异外、为收发器生成的实体也应该相似。  

    修改 TI 设计时、务必执行以下操作:
    1>编辑收发器包装器以将相关的顶层信号连接到收发器实体
    2>编辑顶级文件和设置以更新 JESD IP 的参数(这些参数馈送到 mgt 包装程序)
    2.a>可以针对 LMFS 设置编辑 jesd_link_params.vh(也可以直接在顶部包装器的 IP 实例中编辑参数)
    2.b>应根据模式需要为通道/样本映射编辑 refdesign_rx/tx.sv 文件

    如果您正在构建仅限 ADC 的设计、则可以编辑 mgt 包装器以使 Tx 相关信号保持未连接状态(如果它们是 mgt 包装器的输出、则驱动为 0)。

    我将查看文档以了解是否可以找到任何其他注意事项。 在合成之前、我会建议使用仿真(带环回)来确保功能正常。  

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amet,
    感谢您的反馈。 下面是我必须更改才能使代码合成的内容:

    • 将以下信号设置为 0:
      • gt0_rxlpmhfhold_IN、gt1_rxlpmhfhold_IN  
      • gt0_rxlpmlfhold_in、 gt1_rxlpmlfhold_in
      • gt0_rxlpmreset_in、gt1_rxlpmreset_in  
    • 设置要映射到 GTP PLL 的 QPLL 信号:
      • .gt0_pll0outclk_out (gt0_qplloutclk_out)
      • .gt0_pll0outrefclk_out (gt0_qplloutrefclk_OUT)
      • .gt0_pll0lock_out (gt0_qplllock_out)
      • .gt0_pll0refclklose_out (gt0_qpllrefclklose_out)
    • ILA RX 代码进行了许多更改、因为该代码设置为 64 位 RX 数据长度和 8 个通道。 我手动将其修改为 32 位 RX 数据长度和两个通道、从而将探头总数减少到 3 个。

    完成所有这些更改并添加到我自己的约束文件后、我得到了可合成 FPGA 板参考设计的参考设计、但在执行此设计时、会收到以下错误:
    [DRC INBB-3]黑盒实例:类型为“TI_204C_IP"的“的单元格“ti_IP/TI_IP_inst"具有“具有未定义的内容、被视为黑框。 必须定义此单元格的内容、OPT_DESIGN 才能成功完成。

    有什么关于如何解决此问题的想法吗? 我将尝试运行仿真、看看它是否能让我了解导致该问题的原因


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amet,
    我发现了上述问题、这是因为 我导入其余项目文件时误导入了 TI_204C_IP_ENTITL.sv。
    谢谢、
    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amet,
    我已解决上述所有问题、但我认为我遇到了一个更大的问题、TI-JESD-IP 是否支持共享四通道? 我所使用的 Artix-7 只有一个四边形、我们的设计中也有一个使用该四边形的 PCIe。

    谢谢、
    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor:

    很高兴知道您已解决构建问题。 共享 Quad 会增加一些复杂性、因为时钟和复位控制 FSM 是整体 IP 的一部分。 您当然可以通过 TI IP 上提供的用户 GPIO 端口进行进一步定制。 它们从顶层运行到 mgt 包装器、因此您可以使用它们来控制/观察您认为合适的收发器端口。

    此致、
    阿米特