请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADC14155QML-SP
您好:
通过查看数据表、我看到单端时钟情况中列出了逻辑“1"和“和“0"电“电压。 我们使用不同时钟时是否有明确定义的逻辑限制?
作为参考、在最坏情况分析中、CLK+和 CLK-线路的每条线路最小电压摆幅均为~2.04V(以地为基准)。 与注册为时钟转换的最小值相比、我需要确保这里有足够的裕度、如果有可以描述或提供的差分波形示例、则对 TON 有帮助。