This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:安静时间/转换时间无法同时满足 — 它们是否在动态模式下相关/可交换?

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612387/ads7067-quiet-time-conversion-time-cannot-be-met-together---are-they-related-exchangeable-in-on-the-fly-mode

器件型号: ADS7067
主题: ADS7066 中讨论的其他器件

您好、  

当我们在动态模式下在 50MHz SPI 上施加最大采样率 (800kHz) 而没有对时序求平均值时、无法正式满足全局时序要求。
我们对元件的期望是否过大?
(例如,50MHz 处具有静默时间 (20ns) 和 Tsu_CSCK (15ns) 的 SPI 事务仍需要 20+15+16clock*20ns = 355ns。  
Tconv 应>= 950ns

我们如何匹配 355ns + 950ns 与 1250ns(短 55ns)? 我们可以在安静的时间, tconv,...  

提前感谢您的考虑、  

(实际上,我们的采样速度略慢,但由于我们处理器的最大 SPI 是 48MHz,因此我们面临类似的问题)   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外: TD_CKDO 定义为延迟时间:SCLK 启动沿到 SDO 上(下一个)数据有效的时间: 16ns。 这与最大 SPI 频率 50MHz 不兼容:对于 50MHz 处的对称时钟、启动和锁存边沿之间的时间为 10ns。  
    如果最大延迟可以为 16ns、则将超出下一个锁存边沿。  
    推迟 使用一个额外的时钟也不会产生可重现的行为、因为  在我们的应用中观察到的典型 TD_CKDO 是 8ns 的房间。  
    我们需要采用什么方法来可靠地获取 50MHz SPI 时钟?  
    提前感谢 您的考虑、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    最大 SCLK 频率为 60MHz、可以实现 800kSPS 采样。 当 SCLK = 50MHz 时、吞吐量可能会有所下降、但动态使用会使更容易保持接近最大速率。  

    tcycle = tacq+tconv、无论 SCLK 速度或模式如何、ADC 都需要最大 950ns 来转换样本、并至少需要 300ns 来采集下一个样本。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的计算 — 您是对的-我们应该在 60MHz 运行零件。
    你能帮我解释 TD_CKDO 吗? 它被定义为“延迟时间:SCLK 启动沿到 SDO 上的(下一个)数据有效:最大 16ns “。  
    当我们在 SPI 模式 00 上观察示波器时、我们可以有效地看到器件在下降时钟沿(SPI 模式 00 下的启动沿)输出其数据、延迟为(在本例中)9ns。 假设这可能是最坏情况 16ns 和对称的时钟信号、我们需要考虑 2x16ns 最坏情况作为最小时钟周期 — 当然,这里肯定有一些我们看不到的东西? 还是我们需要在主站端进行边缘恢复的高级方法?  
    提前感谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    TD_CKDO 是从 SCLK“捕获“边沿到 SDO 上下一个有效数据的延迟。 表 5.7 中的描述使用“启动“边缘、这可能会令人困惑、因为在其他所有位置都会使用“捕获“、而在传统 SPI 中、捕获和启动边缘会交替使用。

    但是、由于 ADS7067 具有“增强型 SPI“接口、该接口使用“早期数据启动“配置、 实际上 使其具有相同的边缘。  

    “早期数据启动“功能 在捕获边沿之后立即开始 SDO 数据的转换、保持足够长的时间 以使控制器读取数据、但不会太长、以至于在下一个捕获边沿时数据未完全转换 (TD_CKDO)。 这意味着最大  TD_CKDO 应该小于 1/fSCLK。

    在较快的 SCLK 速度下、这种情况仍然类似于传统的 SPI 协议、但如果 SCLK 降低、这种情况会更加明显。   

     几年前、我的一所大学在这个 E2E 主题中做了很好的解释

    他引用了另一个具有类似 SPI 协议类型的器件 ADS890xB。 在 ADS890xB 的数据表中、第 7.5.4.2.1 节 传统 SPI 兼容 (SYS-xy-S) 协议中的图与 ADS7067 数据表第 6.3.10.1 节增强型 SPI 接口中的图类似、但它们已进行了扩展并采用颜色编码来显示启动边沿和锁存边沿。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    当我们降低 SPI(模式 00)频率时、可以观察到 SDO 在 SCLK 的下降沿确实转换。 这与您关于  SDO 数据应在捕获边沿之后立即转换的说法相矛盾。 请您进一步解释一下。

    下图显示了 4.8MHz 处的 SPI 事务。

    深蓝色:CSN
    浅蓝色:sclk
    绿色:SDO
    紫色:SDI

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    我们还使用 ADS7066 进行了一项测试。

    浅蓝色:sclk
    绿色:SDO

    我们再次观察到 SDO 在 SCLK 的下降沿转换。
    我们是否需要做一些事情来实现 “早期数据发布“?
    提前感谢。