This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:我得到的是 3.3V @VSIM1 &Amp;2、但我已经将 B1 和 B5 插槽为 1.8 伏(一次只有一个 SIM 处于活动状态)

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617820/txs02324-i-am-getting-3-3v-volt-vsim1-2-but-i-have-slected-b1-and-b5-for-1-8-volt-only-one-sim-active-at-a-time

部件号: TXS02324

image.png用于 Slection 的 RPI 代码  

导入 smbus2

 

地址= 0x3D

REG_CONTROL = 0x08

总线= smbus2.SMBus (1)

 

#SIM1 在 1.8V 时激活

BUS.WRITE_BYTE_DATA (ADDR、REG_CONTROL、0x0D)

 

#sim2 有效且电压为 1.8V

#bus.write_byte_data (ADDR、REG_CONTROL、0xD0)

 

#关闭两个模拟

#bus.write_byte_data (ADDR、REG_CONTROL、0x00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您能否 再次提供图像、以便检查原理图吗?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复、

    我正在通过邮件发送文件。 我无法附加图像或 PDF 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SLX_5F00_100_5F00_V1R1.pdf

    请检查文件,PDF 文件包含原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    请确认发送的地址允许进行 I2C 通信、并确认器件是否收到 ACK/NACK。  我也没有看到 SDA/SCL 上有任何上拉电阻(请注意,它们的电压以 VDDIO 为基准)  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在控制器侧上拉电阻器。 控制寄存器地址正常。  

    检查我用于控制 SIM 操作的以下代码

    mport smbus2.

     

    地址= 0x3D

    REG_CONTROL = 0x08

    总线= smbus2.SMBus (1)

     

    #SIM1 在 1.8V 时激活

    BUS.WRITE_BYTE_DATA (ADDR、REG_CONTROL、0x0D)

     

    #sim2 有效且电压为 1.8V

    #bus.write_byte_data (ADDR、REG_CONTROL、0xD0)

     

    #关闭两个模拟

    #bus.write_byte_data (ADDR、REG_CONTROL、0x00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您能否确认是否遵循了上述设置界面的步骤? 器件的地址应如下所示:  

    启用 SIM1/SIM2 时、从状态寄存器读回的内容是什么?  

    我还会使用示波器检查信号的逻辑、以确保发送的位正确、以及硬件侧是否关注 SI。  



    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 团队:

    请根据要求进行检查。

    下面读取寄存器的状态是条件  

    1.未激活 SIM 卡  

    2.使用第一张 SIM 卡  

    3.使用第二个 SIM 卡  

    请参阅随附的图像

    并参考随附的 vedio、其中包含我们正在写入的 SIM 卡激活值和输出电压。

    得到的结果

    e2e.ti.com/.../SIM-card-2-volatge-with-command-0x0F.mp4e2e.ti.com/.../SIM-1st-card-volatge-command-0xF0.mp4

    Thansk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    关键 问题是什么? 根据提供的视频、2V 是基准输出电压。 如果是、200mV 的差值是否会导致下游出现通信错误?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的关注是:

    根据数据表、我们必须写入 D0 和 0D 才能获得 1.8V 输出、但为此、我们需要写入 3.0-3.2V。

    对于 F0 和 0F、我们将设置 2.0 伏、这是我们的主要关注点。

    请在设计完成后进行验证。

    这是好的还是我们需要的任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    我仍在研究这一点、不久将采取后续行动。 这种现象发生在多少个电路板上 ?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 个板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    从示波器获取示波器捕获会有所帮助、以检查信号完整性是否在此处受到干扰。 如果软件或硬件相关、这将有助于缩小根本原因的范围。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    我在紧急休假几天。 今天我回来了。 请告诉测试点,以便我可以在 DSO 上共享波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    别担心。 I2C 通信线路 (SDA/SCL) 有助于捕获数据。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我们能否先中断通信以设置 1.8V、然后启用 SIM1 电压、而不是直接写入 0x0D?

    -将 B1 配置为 0x0

    -写入 0x1

    -写入 0xd

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    明天我将检查并确认。 我们还焊接了另一个 5 号 PCB 以检查相同的问题。 我会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的。 如果有任何更新、请告诉我。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已进行检查、但获得的电压将超过 3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经检查、但获得的电压超过 3.2115V。 Tekan 视频、但无法在此处上传  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    请再次尝试上传、网站维护现已完成。 同时、我还将获取器件/板的样本以复制相同的器件/板。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test-video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我正在采集样本/样本板、以复制问题点。 请在这方面留出一些准备时间、谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没问题。 尽可能早地尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    可以。  


    此致、

    插孔