This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300EVM:ADC09QJ131G00EVM 与 JMODE2 兼容

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639265/adc09qj1300evm-adc09qj1300evm-1gsps-jmode2-compatibility

器件型号: ADC09QJ1300EVM

大家好、我正在使用评估板 ADC09QJ1300EVM、我将该板连接到支持 xczu4cg SOM 的 Enclusstra ST1 +基板。  

我的对象:  

使用 FPGA 在 JMODE2 8b/10b 中建立 JESD204C。 ADC 配置为 8 位采样

我的当前步骤:

JMODE2 中的 500Msps JESD204C 正常工作、使用 ILA 内核和 ADC 的“斜坡测试模式“进行了验证。 8b/10b 编码和采样 8 位数据。 设计稳定、24 小时直线工作正常。 EVM 配置为 50MHz 板载振荡器作为 ADC 的时钟输入。 跳线 OSC_ON 处于“已安装“位置。 在 GT 接收器上检测到时钟、USR_clk2 测量为 62.5Mhz。

在 1gsps 方面继续发展并不是决定性的、我确实观察到 QPLL0 锁定信号和 150Mhz 的 USR_clk2。 GT 向导配置如下:  

 ti_support_GT_config.png

没有数据接收在我这边我已经附加了我的配置审查 params.zip 从我的理解,我应该得到一个 USR_clk2 的 125MHz 不 150Mhz 在这种模式。

重现步骤:  

按如下方式设置 EVM GUI  

 ti_support_evm.png

启动 FPGA 并进入 ILA VIO。 将 MASTER_RESETn 应用于 0、然后释放。 将 RX_RESET 应用于 1、然后释放为 0。  

可能我的 GT 向导设置不正确、我使用了 ZCU1028b10b 参考设计中提供的模板、并将其设置为 5G 通道速率(对于 500Msps 设置)、然后将其设置为 10G 通道速率(对于 1Msps 设置)。

希望此消息完整、您能找到合适的答案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    您是否配置 ADC 以生成 FPGA 参考时钟? 如果有、请提供您正在使用的设置吗?

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Bill、我确实使用 ADC 来生成 FPGA 参考时钟。 我观察到接收到的时钟频率为 50MHz(与我配置中的外部振荡器匹配)。 我已经连接了组件的寄存器转储、以提供更多上下文。 希望这有所帮助。

    ADC09QJxx00
    0x00 0xB0
    0x02 0x00
    0x10 0x00
    0x29 0x80
    0x2A 0x00
    0x2B 0x15
    0x30 0x00
    0x31 0xA0
    0x37 0x4B
    0x3B 0x00
    0x3C 0x01
    0x3D 0x05
    0x3E 0x14
    0x3F 0x4A
    0x48 0x00
    0x50 0x00
    0x57 0x81
    0x58 0x83
    0x59 0x00
    0x5C 0x00
    0x5D 0x41
    0x61 0x01
    0x62 0x01
    0x65 0x01
    0x68 0x61
    0x6B 0x00
    0x6C 0x01
    0x6E 0x88
    0x7A 0x00
    0x7C 0x00
    0x7E 0x00
    0x7f 0x00
    0x80 0x00
    0x81 0x00
    0x9D 0x01
    0x160 0x00
    0x200 0x01
    0x201 0x02
    0x202 0x1F
    0x203 0x01
    0x204 0x01
    0x205 0x00
    0x206 0x00
    0x207 0x00
    0x208 0x00
    0x209 0x03
    0x20F 0x00
    0x210 0x00
    0x211 0xF2
    0x213 0x0F
    0x270 0x00
    0x29A 0x0F
    0x29B 0x04
    0x29C 0x1B
    0x2C1 0x1F
    0x2C2 0x7F
    0x2C4 0x00
    0x330 0x00
    0x331 0x00
    0x332 0x00
    0x333 0x00
    0x334 0x00
    0x335 0x00
    0x336 0x00
    0x337 0x00
    0x338 0x00
    0x339 0x00
    0x33A 0x00
    0x33B 0x00
    0x33C 0x00
    0x33D 0x00
    0x33E 0x00
    0x33F 0x00
    0x360 0x00
    0x361 0x00
    0x362 0x00
    0x363 0x00
    0x364 0x00
    0x365 0x00
    0x366 0x00
    0x367 0x00

    此致、

    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Bill、为了提供更多上下文、在我的 RTL 代码中、我接收到 ref_clk(对应于硬件站点上的 TRIGOUT 时钟)  的一部分时钟是 sys_clk_p/sys_clk_n  chich 对应于来自 ADC 的 PLLREF0 输出。 如前所述、这是评估板上外部晶体的 50MHz(ADC PLL 的输入)  、这与 GUI_MANUAL 中 B.2.3 节所述的设置相对应  

    重要注意事项在这里:我不使用 SYSref 时钟,虽然我会为我的应用需要它,我不想修改评估套件,直到有必要这意味着,直到我得到了 1Gbsps 的验证。 不确定这是否是重要信息、但我想请您就此提供意见。

    在这种模式下没有提到无法达到 1GSPS、但我可以理解、如果您过度说 XCO 不够稳定。

    此致、

    Laurent