请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS131A02
尊敬的专家:
在测试期间、发现 DRDY 信号中断且其频率发生变化、如图中的红圈所示。 红色波形为 DRDY、蓝色波形为 CS。 使用了中断触发模式。 在测量晶体振荡器、电源和基准电压时发现它们是稳定的。 采样频率设置为 2kHz。 什么可能导致 DRDY 信号变得异常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: ADS131A02
尊敬的专家:
在测试期间、发现 DRDY 信号中断且其频率发生变化、如图中的红圈所示。 红色波形为 DRDY、蓝色波形为 CS。 使用了中断触发模式。 在测量晶体振荡器、电源和基准电压时发现它们是稳定的。 采样频率设置为 2kHz。 什么可能导致 DRDY 信号变得异常?