This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:DRDY 信号问题

Guru**** 2924440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649799/ads131a02-drdy-signal-issue

器件型号: ADS131A02

尊敬的专家:

在测试期间、发现 DRDY 信号中断且其频率发生变化、如图中的红圈所示。 红色波形为 DRDY、蓝色波形为 CS。 使用了中断触发模式。 在测量晶体振荡器、电源和基准电压时发现它们是稳定的。 采样频率设置为 2kHz。 什么可能导致 DRDY 信号变得异常?

cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&msgid=2464301340809642598&skey=@crypt_36d5987e_7baf652df1a5d9b120aadacc34f07646&mmweb_AppID=wx_webfilehelper.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户是否监控并检查了 引脚 11 上的/SYNC/nRESET 信号、尤其是在/DRDY 信号消失的那一刻? 最好使用逻辑分析仪监控和记录所有数字信号。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是不是指引脚 17?它可以通过监控该引脚来确认芯片已重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     是的、它是引脚 17。  我为此道歉。  最好使用逻辑分析仪监控和记录所有数字信号。 请另外分享原理图。

    BR、

    Dale