This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DC 耦合 Sysref

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069430/dac38j84evm-dc-coupled-sysref

部件号:DAC38J84EVM
“线程”中讨论的其它部件:DAC38J84LMK04828

你(们)好

我正在使用 DAC38J84 EVM。

数据表中提到时钟和 Sysref 标准是 LVPECL (交流耦合)。

但在 EVM 架构中,Sysref 是 DC 耦合。 因此,推荐 的标准是 LCPECL 。

现在,我错误地将 LVPECL16从 LMK04828连接到 DAC。 这是否会损坏 sysref 路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pavan,

    这可能会影响 DAC 的长期使用寿命可靠性,并影响 DAC 注册 SYSREF 脉冲的能力,这是因为在共模模式下发生了大变化。 请参阅下面的申请说明了解详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa696/slaa696.pdf?ts=1642381737375&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC37J84%253Fdcmp%253Ddsproject%2526hqs%253Dpf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    FPGA 正在持续发送 BC,DAC 未使 SYNC_p 信号偏低。

    可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕万

    请确保您正在执行随附文档中的步骤。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../4604.DAC38J84-Start_2D00_up-Sequence.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    我将 DAC38J84与定制 FPGA 板(包含一些第三方 FPGA)一起使用。

    我已附加了 DAC 配置。 JESD LinkUp 正在使用这些配置

    e2e.ti.com/.../4863.DAC_5F00_config.cfg

    我发现我的 DAC 只能在 K =32和 RBD >20下工作。

    它不能与 K=16和任何 RBD 配合使用?

    这意味着什么?

    这是否 意味着 FPGA 到 DAC 芯片路径存在大量偏差?

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕文

    您的 F 值似乎为1。 根据 JESD204B 标准,17 < K*F < 1023。 必须使用大于16且 F = 1的 K 值。 我建议尝试20。

    此致,

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    我认为我共享了错误的配置文件。 很抱歉

    e2e.ti.com/.../DAC.cfg

    L = 4

    K = 32

    F = 2

     因此,在我的理想状态下,K*F >17=> K 可以高于10。 因此 ,如果使用 K =10,我的配置也必须工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您的问题可能是车道偏离太大。 K =20时系统如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    问题不在于 K 的值

    即使在 K =32时,我的同步也在切换

    但同步信号在1个时钟周期中较低,并且再次较高

    DAC 中没有错误

    假设同步是 low....it,我们必须等待发送 BC 字符,但在这里,同步字符再次变低时,它就会变高。

    因此,我的 IP 正在不断发送 CGS 和 ILA 数据

    我正在使用 CMOS_SYNC_AB。

    J21芯片是否会造成问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    问题不在于 K 的值

    即使在 K =32时,我的同步也在切换

    但同步信号在1个时钟周期中较低,并且再次较高

    DAC 中没有错误

    假设同步是 low....it,我们必须等待发送 BC 字符,但在这里,同步字符再次变低时,它就会变高。

    因此,我的 IP 正在不断发送 CGS 和 ILA 数据

    我正在使用 CMOS_SYNC_AB。

    J21芯片是否会造成问题?  

    我认为问题在于 FPGA 和 DAC 之间的同步路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSREF 的频率是多少? K =32的最大值为9.6 MHz。 请发送所有 LMK 和 DAC 设置的屏幕截图。 也许您的行为有误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    1. K =32

    2. F =2

    3. Sysref 频率= 9.6 MHz


    e2e.ti.com/.../dac_5F00_x8-_2D00_-config.cfg

    完成所有这些配置后,我将重置 DAC JESD 核心

    问题:  

    我正在使用 Sync_AB。

    SYNC_AB 在一个时钟周期内会变得很低,并立即变得很高

    FPGA 时钟= 153.6 MHz,K = 32,F = 2

    请检查我的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕万

    我在上面的屏幕截图中看不到0xBCBC 字符。 我使用我们的模式生成器板运行您的设置时没有任何问题。 配置文件已附加。 当您单击清除和读取警报时,警报选项卡会显示什么? 您是否有任何使用 LVDS 同步的方法?

    此致,

    吉姆

     e2e.ti.com/.../4421_5F00_K_5F00_32_5F00_Fs_5F00_2457p6.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你刚才的评论是什么意思?

    数据表中提到时钟和 Sysref 标准是 LVPECL (交流耦合)。

    但在 EVM 架构中,Sysref 是 DC 耦合。 因此,推荐 的标准是 LCPECL 。

    现在,我错误地将 LVPECL16从 LMK04828连接到 DAC。 这是否会损坏 sysref 路径?

    您是否在电路板上添加了一些电线? 这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,

    不,我没有添加电线。

    我已将标准更改为 LCPECL。

    我已通过 Sysref 重置 NCO 来验证 sysref 和时钟路径。

    因此,Sysref 的 LCPECL 标准没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    1.蓝线指示触发器位置

    2.在 Alarm (警报)选项卡中,没有错误。 一切都好。

    3.是的,我可以尝试 LVDS 同步。

    此外,如果有任何机会....同步 变慢,它必须变慢,直到它再次检测到 BC 字符。 但此处的同步仅在1个时钟周期内为低  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕万

    配置 DAC 后,同步将切换为低。 这是正常的。 在此之后,当 FPGA 准备好发送 BCBC 数据时,执行 DAC 初始化步骤(单击 GUI 上的“重置 DAC JESD 核心”,然后选择“触发器 LMK04828 SYSREF”)后,同步将在收到 BCBC 字符后低到高。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    同步切换问题已解决。 FPGA 固件存在问题。

    同步为“高”后,我们无法发送正确的 ILA 数据。

    感谢您的支持。

    现在在 x8插值时,我的 JESD 链路工作正常,但在 x1插值时它不工作。

    x1和 x8的 FPGA 代码是否相同  ?  

    FPGA 时钟= 153.6 MHz

    FPGA Sysref = 9.6 MHz

    DAC 克隆=307.2 MHz

    DAC Sysref = 9.6 MHz

    已 附加 x1的配置。

    请核实这些情况。

    e2e.ti.com/.../4421_5F00_K_5F00_32_5F00_Fs_5F00_312p5.cfg

     

    您还可以解释乘法器和 VRange 的操作

    线路速率= SERDES CLK *乘法器* 2?

    (2是半价的蜂甲用途)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕万

    在将 RBD 更改为30之前,我遇到了相同的问题。 请参阅随附的文件。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../RBD_5F00_30.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,

    您能解释一下我在上一篇文章中提到的乘数寄存器。

    所以我也可以在其他插值系数下进行配置。

    线路速率= SERDES CLK *乘法器* 2?

    (2是半价的蜂甲用途)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕万

    您应该能够使用 GUI 来确定此值。 随函附上一份我认为也会有帮助的文件。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../2084.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试其它 RBD 值。