This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:LSB 输出代码中的非线性或错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074670/tlv2556-non-linearity-or-error-in-lsb-output-codes

部件号:TLV2556
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我们看到转换输出数据中存在大量非线性。  使用精密控制电压源(此测试的输入通道0和1),我可以看到与 LSB 变化对应的输出计数值的大幅跳转。  我对4个 LSB 位很怀疑,因为我经常看到输出转换数据中出现+/-16位跳转。  由于在平机会达到高位后的~100毫秒内我才会读出数据,所以我给转换留出了足够的时间。  我尝试仅在启动时配置 CFGR2,并在转换之间交叉配置,但仍看到转换错误。  下面粘贴的示意图供参考。  请给出建议。

工作模式:3.3V 电源,16位输出长度,MSB 优先,单极,外部2.048V 参考, 平机会,正常模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯蒂斯,你好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛,我很遗憾听到您对 TLV2556有问题!  你可以为我尝试一次实验吗?  如果连续两次采样 CH0,然后两次采样 CH1,请查看转换结果是否有任何差异。  比较每个通道的第一个和第二个转换结果,如果您看到任何差异,请告诉我。   在原理图中,我看到 CH6上有一个电阻隔板-页面上是否有任何东西可以缓冲输入到 TLV2556?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom。  我更改了代码以连续采样 CH0,问题仍然存在。  请参阅下面的图解,显示3072和3084之间的 ADC 计数值跳转,即使我正在这些输入值之间斜坡上精确电压源(忽略轴单位),但在之间的值处没有转换。  

     

    请参阅下面的缓冲器示意图,其中显示了驱动变频器 AIN0的 AD590温度传感器电路。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯蒂斯,

    感谢您提供更多详细信息!  您的放大器只有~400k 的带宽,并驱动到 TLV2556内部的~1.8nF 电容。  您能否在 ADC 的 AIN0输入处从 O-示波器右侧抓取屏幕截图?  您可能会遇到一些导致转换问题的较大的过度/不足问题。

    I/O 时钟的速度如何?  如果没有/CS 和 I/O 时钟,我真的无法详细描述您的3072与3084结果,因此如果您可以包括这些信号并发送另一个捕获,那将非常好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,上面显示的图解没有显示 SPI 接口信号,它是以10Hz 速率采样的12位转换数据输出的图解。  SPI SCLK 为6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然需要通过 Curtis 查看 SPI 线路上的实际信号。  逻辑分析器首选的 O 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2556芯片的探针点不好。  将2个示波器探头固定在 IC 引脚上,接地连接较长,因此这不是一个理想的设置,但足以捕获 SPI 信号。  设置循环采样并在 时钟上升边缘触发以捕获事务。

    多个事务数据输出(黄色),时钟(绿色)

    单个事务数据输出(黄色),时钟(绿色)

    多事务 CS (黄色),时钟(绿色)

    单次事务 CS (黄色),时钟(绿色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢柯蒂斯的示波器拍摄,

    很难分辨,但第一个多序列似乎是全刻度输入,即0xC0C,然后可能是0x001或0x002。  第二个明显是您之前提到的0xC0C (7084)。  您的输入是否保持恒定,仍然仅采样 CH0?  您是否能够直接在模拟输入上捕获输入(在缓冲区之后)?  您可以在/CS 线路上触发时执行此操作。

    在第一个屏幕截图中,两次转换之间的距离似乎为~15US,而最后一次使用 CS 时,这一距离看起来略超过3US。  您是否在不断改变总体采样率?  最初您说您正在以10Hz 的频率进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下目前的抽样情况。  我每秒对所有 ADC 信道采样一次,在各个信道转换之间循环所有信道(0到 DH),大约为~15US。  我只是抓住了其中一个交易在图解中显示,因为我也在抽样测试输入,我会看到一个完整的比例输出(DH)。  在此测试期间,输入 CH0保持恒定,我需要设置一个活动探头,以获得运算放大器输出范围内值得查看的结果。  如果输入保持不变,您有什么顾虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯蒂斯-  

    如果您保持相对恒定的内容,则调试内容会更容易,示例包括采样率和 Vin。  TLV2556在转换最后一个输入时对新输入进行采样。  如果以10Hz 的频率进行采样,则可能会因采样和保持电容器泄漏而导致转换结果出现故障。  如果您连续使用相同的输入电压采样相同的通道,则可以看到样本到样本的变化,这些变化可能被视为非线性或 LSB 错误。  如果您减慢时钟速度,您实际上会增加采样时间, 这对您使用的400kHz BW 驱动器可能会有所帮助。  在驱动程序和 AINx 之间建立 RC 也是解决 LSB 问题的潜在解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会关注您的泄漏评论,因为数据表将转换过程描述为由内部振荡器控制,并直接在样品台后启动。  如果我在两次转换之间等待10分钟,这一点无关紧要。  在 SPI 事务的最后一个时钟之后,它将从样本切换到转换,转换完成后,结果将锁定为在下一个 SPI 事务上读取。  请详细说明由于泄漏而导致转换错误的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯蒂斯,

    很抱歉-我当时在想换一台设备。  您认为正确,TLV2556的内部转换时钟应放宽采样率。  当您有机会查看模拟输入采样实例时,请告诉我。