“线程:测试”中讨论的其它部件,
我们看到转换输出数据中存在大量非线性。 使用精密控制电压源(此测试的输入通道0和1),我可以看到与 LSB 变化对应的输出计数值的大幅跳转。 我对4个 LSB 位很怀疑,因为我经常看到输出转换数据中出现+/-16位跳转。 由于在平机会达到高位后的~100毫秒内我才会读出数据,所以我给转换留出了足够的时间。 我尝试仅在启动时配置 CFGR2,并在转换之间交叉配置,但仍看到转换错误。 下面粘贴的示意图供参考。 请给出建议。
工作模式:3.3V 电源,16位输出长度,MSB 优先,单极,外部2.048V 参考, 平机会,正常模式。