This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:数据表问题询问

Guru**** 2658375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083982/ads1602-datasheet-question-asking

部件号:ADS1602

大家好,团队

我的客户有一些问题需要询问,请参阅下面的问题。

)  建议使用 OSC 进行 CLK 输入,如果有多个 ADS1602,则 CLK 应并行连接到每个 IC。 此 CLK 是否需要在 ADC 之后连接到控制 IC? (例如 MCU,FPGA,CPU...等)

2)  基于上述问题,如果在 ADC 之后 CLK 未连接到控制 IC,控制 IC 如何在 CLK 下降边缘发送同步信号?

(第3条)  当系统通电时,控制 IC 只需要发送同步,然后 ADS1602将单独发送 FSS/SCLK/DOUT? CLK,SCLK 和 SYNC 之间的顺序是什么?

4)  ~规格,AINP&AINN 的输入电压是否只能为+2.95 µ A-0.05V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    为了同步多个 ADC,来自主 MCU 的同步脉冲应与 ADC 在同一个时钟内工作。  这对于满足数据表图1中的计时要求是必要的。

    1. 是的,建议主机控制器(MCU,FPGA 等)通过通用时钟振荡器(如 ADS1602)运行。  这将更容易满足与 CLK 边缘相关的同步计时要求。

    2. 您可以使用 D flop 将同步脉冲与 ADS1602 CLK 同步,其中 D 类 flip-op 的时钟输入为/CLK,输出为同步脉冲的同步版本。   

    3. 同步脉冲之前,时钟必须存在且稳定。  是的,同步脉冲之后,ADC 将生成 FSO,SCLK 和 DOUT。  有关这些信号的详细信息,请参阅图1和图2中的计时图。

    4, AINP 和 AINN 的接地电压范围为-0.1V 至4.6V。  差值(AINP-AINN)必须介于-VREF 和+VREF 之间。  如果 VREF = 3V 典型值,则(AINP-AINN)的范围将从-3V 到+3V 差分。  请观看TI Precision Labs  的演示,该演示更详细地讨论了差分输入。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西,您好!

    由于 SYNC 是在规范中写入以在 CLK 的落边发送脉冲,后端控制 IC (FPGA 或 DSP 或 MCU)如何知道 CLK 的落边?  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    只要 MCU 使用与 ADC 相同的 CLK 源运行,输出就会在 CLK 的上升或下降边缘上转换(加上一些传播延迟)。  您可以使用由逆变器和 D 类触发器组成的同步电路来确保同步信号在 CLK 的下缘发生变化。

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西,您好!

    感谢您的解释。

    您是否有此电路的波形?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    这是一个模拟波形。

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西,您好!

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西,您好!

    我是否可以知道为什么需要添加同步延迟?  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    如果同步信号的定时始终符合 D 类触发器的设置和保持时间要求(例如,如果在 FPGA 内部实施),则只需要一个触发器。  附加的触发器允许同步信号与 CLK 信号不同步;添加2个触发器可创建数字同步器。

    下面是一个详细描述此电路的链接。

    https://web.stanford.edu/class/ee183/handouts/synchronization_pres.pdf

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西,您好!

    链接无法正常工作。

    谢谢,能再发送一次。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我不知道为什么链接对您无效。  您可以使用以下关键字搜索许多链接:

    两个翻转挡板同步器

    数字同步

    脉冲同步

    同步电路

    https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs150/sp12/agenda/lec/lec16-synch.pdf

    https://web.stanford.edu/class/ee183/handouts/synchronization_pres.pdf

    https://www.edn.com/synchronizer-techniques-for-multi-clock-domain-socs-fpgas/

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    1.当系统通电时,控制 IC 只需要发送同步,然后 ADS1602将单独发送 FSS/SCLK/DOUT? FSO,SCLK 和 SYNC 之间的顺序是什么?

    ~规格,AINP&AINN 的输入电压是否只能为+2.95 µ A-0.05V?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    1.必须为 ADS1602提供两个数字输入:SYNC 和 CLK。  CLK 应该是连续的,并固定在40MHz 的典型频率上。  同步脉冲宽度至少应为1个 CLK 周期(通常更长),并与先前讨论的 CLK 的下降边缘对齐。  同步脉冲发生后,FSO 将降低,并保持在833 CLK 期间的低位。  这样可以让内部数字滤波器有时间复位。  延迟后,FSO 针脚将高脉冲,每个数据输出周期的宽度为1 CLK 周期,或16 CLK 周期。  SCLK 是一种输出时钟,工作频率与 CLK 相同,但延迟高达15秒,并与被测设备引脚对齐,并在被测设备的上升边缘启动数据。

    2. 如果您将输入共模电压设置为典型水平1.45V,那么是,每个输入的+3V 全刻差的输入电压将为-0.05V 至+2.95V。  但是,您可以将共模电平设置为1.5V,这将允许0V 至+3V 的输入范围。  输入可以在-0.1V <(AINN 或 AINP)<+4.2V 范围内操作。  这使得共模范围从1.4 V 到2.7 V,以获得最佳性能。

    此致,
    基思