This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:连接到 Xilinx VCU118板

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084309/ads54j60evm-connect-to-xilinx-vcu118-board

部件号:ADS54J60EVM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

评估板在 VCU118设备套件上无法正常工作是否有任何原因。 我们成功地让主板在 KCU105上工作,但如果为 VCU118重新设计,那么我们只能从 Xilnx JESD204内核中获得零。

通过 KCU105,在加载映像后,设备就会立即工作,以前使用 EVM GUI 设置 LMK 和 ADC。 使用 VC118时,在应用外部重置之前,Rx_reset_done 行甚至不会很高,但即便如此,数据也不会流动。

我也曾向 Xilinx 提出过这一问题,但我想我会在这里询问是否有证据表明评估板可以与 VC118配合使用。 我已经向 TI 申请了 JESD 设计,以了解这是否会带来影响。

此致

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    我看不到为什么这种做法不起作用的任何理由。 我们已经使用 TI JESD IP 测试了 VCU118和另一个 TI ADC,没有任何问题。 ADS54J60EVM 的 FMC 引脚 H2已打开,VC118原理图上的引脚“FMCP_HSPC_H_PRSNT_M2C_B”标记为“FMCP_HSPC_H_H_PRSNT_M2C_B”。 不确定是否需要将其绑定到 ADC 板上的 GND。 连接到 FMC 的 ADC 板上的 EEPROM 未编程,如果固件需要来自该部件的信息,这可能是一个问题。

    同步的状态是什么? FPGA 是否曾发出如此高的数据?

    此致,

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xilinx JESD204内核的设置方式与 KCU105上使用的相同。 同步信号是我打开的“芯片作用域”信号之一,我无法判断它是否在核心首次启动时被驱动,但如果我强制执行核心重置,我可以看到它变低,如上所述,Rx_reset_done 线路也最终变高。 KCU105版本不需要任何额外重置。

    两种设计都使用 REFCLK 作为 coreClk。 可以在 KCU105板上使用 glblClock,因为来自 LMK 的 CL_LA0_P/M 信号映射到 FGPA 上的全局时钟引脚。 在 VCU118上,它没有连接到时钟纸盒,因此我切换为使用 REFCLK 作为 CoreClk 进行两种设计。

    在这两种设计中,都没有 FW 试图读取 E2,因此这不应该成为问题。 同样,内部版本也不使用该板存在信号。

    我用外部电源为 TI 主板供电,这在某种程度上与 VC118发生冲突,尽管我认为如果不起作用,我将无法从 LMK 获得时钟,也无法从 ADC 获得空闲序列。

    与  ADS54J60EVM 相比,其他工作的 TI ADC 电路板在 FMC 连接器上具有相同的 ADC 信号和时钟映射,这一点令人关注。 如果是这样,您可以提供适用于其它主板的参考设计,因为它应该适用于此主板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢参考设计,尽管这确实是一个不同的设备,所以 我不确定 ADS54J60EVM 是否可以与 VC118配合使用。

    但鉴于这似乎是其中的大部分方法,我可以看到它在我重置时丢弃同步信号,并获得 bcbcbc 空闲字符,只是没有数据。 我会质疑复位电路,但正如我所说,KCU105的设计完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步是否会恢复到高位? 如果没有,请查看是否可以手动切换,看看 ADC 是否开始发送 ILA 数据。 您正在为 ADC EVM 使用哪些配置文件? 加载 LMK 配置文件后和加载 ADC 配置文件之前,请确保按 ADC EVM 上的硬复位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我可以捕获同步的高度。 我使用的配置文件与我以前使用的配置文件完全相同,可以使 KCU105上的操作正常,尽管正如我之前提到的,我甚至不需要在这种情况下进行重置,但整个过程都正常工作,数据也在流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chipscope 是否显示任何 ILA 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 我打开 GUI 的 JESD 测试模式,我还能看到 bcbcbcbcbc。  

    在同步完成之前的一段时间里,gt<x>_rxdata 行上有零,而 GT3_rxnotinintable 位对于每个通道都是高的。

    设置脚本会关闭从 LMK 到 ADC 的 syref,我在重置 JESD 核心之前尝试重新启用它(正如我所提到的,在 KCU105上甚至没有必要这样做) 这 导致所有事情都变得非常疯狂,同步线路不断切换,BBC 字符现在实际上从核心主 rxData 端口中输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如进一步所述,恒定 D21.5选项将 b5b5b5b5标注出来。 K28.5推出了 bcbcbcbc。 12个二进制八位数 RPAT 在 phy 和主内核之间的总线上创建一些随机数据,但不会导致主输出中出现任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,  

    GUI 有一些错误。 我只想使用配置文件。 我希望 ADC 在同步变高后立即开始发送随附文件中所示的 ILA 数据。 我正在与我们的固件团队核实,看看他们是否可以使用带有 ADS54J60EVM 的 VC118生成项目。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我绝对没有看到任何类似的数据。 作为一项实验,我实际上只是用按钮来保持 ADC 处于重置状态,这不会改变我所看到的内容,即使在重置期间,我仍然会获得空闲序列,所以我猜这实际上是产生该序列的有效期,而不是 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位按钮将冻结 ADC。 我预计不会有任何结果。 您是否尝试使用 TI JESD204B/C IP 而不是 Xilinx IP? 此 IP 免费提供,用于我发送给您的参考设计。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对重置的看法是,使用我拥有的指示器,无论我是否在重置中按住核心,状态标志和数据总线看起来都是一样的。

    我确实提交了一份 TI JESD204B 内核的请求,但我没有收到任何消息,尽管我已经看到您发送的示例设计中包含了全部 xci 文件,我认为您只是在自己配置 Xilnix 内核的地方。 我们倾向于使用 VHDL 而不是系统 Verilog,但从我可以看到的一点来看,其中没有任何内容是与 Xilinx 核心分开的 IP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    我发送的示例不包括 TI IP 核心。 该核心不使用与 Xilinx 相关的任何内容。 收到您请求的软件包后,您将获得此 IP。 这项请求是在多长时间前提出的? 我可以考虑加快速度。

    此致,

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,你给我发送的设计中使用的那种说法是不正确的?

    我同时提交了请求,我是否在5天前在这里发布了最初的帖子。 尽管我必须承认,我不确定该流程是否要求提供足够的详细信息以正确制作核心内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    使该线程脱机。 Jim 或我本人将通过电子邮件与您联系,并通过 JESD IP 为您提供帮助。

    此致,

    罗布