“线程: 测试”中讨论的其它部件
评估板在 VCU118设备套件上无法正常工作是否有任何原因。 我们成功地让主板在 KCU105上工作,但如果为 VCU118重新设计,那么我们只能从 Xilnx JESD204内核中获得零。
通过 KCU105,在加载映像后,设备就会立即工作,以前使用 EVM GUI 设置 LMK 和 ADC。 使用 VC118时,在应用外部重置之前,Rx_reset_done 行甚至不会很高,但即便如此,数据也不会流动。
我也曾向 Xilinx 提出过这一问题,但我想我会在这里询问是否有证据表明评估板可以与 VC118配合使用。 我已经向 TI 申请了 JESD 设计,以了解这是否会带来影响。
此致
理查德