This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:关于SPI时钟

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087774/ads9120-about-spi-clock

部件号:ADS9120

大家好,

数据表的第一页列出了SPI时钟,对于常规为200 MHz,对于增强型为45 MHz。
但是,计时要求不会列出它们。
这是否意味着计时要求中的每个项目都适用于SPI以外的方法?
此外,内部CLK的速度是多少?
我是否应该在数据表的第1页输入SCLK的值以使用SPI?

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryu:

    我们不指定SCLK的特定时钟频率,因为最小频率取决于所使用的通信模式,例如SDO引脚数,帧长度,数据传输区和SPI或源同步模式。  6.8 部分和6.6 部分列出了SPI模式的所有相关定时要求。

    对于3线SPI,有关如何为您的配置计算精确的最小SCLK的详细信息,请参阅7.5 2部分。  例如,第1页列出的45MHz假定使用3线SPI (单SDO)和数据传输区域2。  用于得出最小SCLK频率的方程式是数据表中的方程式8和9。  如果使用双SDO,则最大时钟将为1/2,或大约为22.5 MHz。

    1. SPI模式(第6.8 节)和源同步模式(第6.9 节和第6.10 节)有单独的定时规格

    2.使用源同步模式(内部时钟)时,可以将内部时钟设置为100MHz (INTCLK),50MHz (INTCLK/2)或25MHz (INTCLK/4)。  时钟周期在6.10 ,t-STR时间段一节中指定。  使用此模式时,RVS引脚上提供内部时钟输出。

    3. 如果在SPI模式下使用区域2数据传输和单个SDO引脚,则可以设置SCLK=45MHz,这将支持16b数据传输,最大2.5MSPS数据速率。  请参阅图49了解更多时间安排的详细信息。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    感谢您的回复。
    我明白了。
    但让我问你一个问题。
    在6.8 部分中,CLK的最大值为75MHz。
    如果我使用Zone1,我认为它会超过75MHz。
    假设使用ZONE2,这是否为最大值?

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryu:

    如果使用区域1,则以2.5MSPS时钟16b数据所需的'理论'最小SCLK将为200MHz。  但是,ADS9120允许的最大SCLK频率为75MHz,因此不能将区域1数据传输用于单个SDO并支持2.5MSPS。  但是,您可以使用四个SDO (4个SDO引脚),这会在使用区域1数据传输时将最小SCLK频率降低到45MHz。

    具体问题的答案是'no',200MHz适用于Zone1传输,但设备不支持大于75MHz的任何SCLK频率。  如果要以最大数据速率使用Zone1,则需要使用四SDO模式。  另一个选项是使用Zone2,这会增加传输数据的可用时间,并将最小SCLK频率降低到45MHz。

    此致,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致。
    柳时敏