This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Ryu:
我们不指定SCLK的特定时钟频率,因为最小频率取决于所使用的通信模式,例如SDO引脚数,帧长度,数据传输区和SPI或源同步模式。 6.8 部分和6.6 部分列出了SPI模式的所有相关定时要求。
对于3线SPI,有关如何为您的配置计算精确的最小SCLK的详细信息,请参阅7.5 2部分。 例如,第1页列出的45MHz假定使用3线SPI (单SDO)和数据传输区域2。 用于得出最小SCLK频率的方程式是数据表中的方程式8和9。 如果使用双SDO,则最大时钟将为1/2,或大约为22.5 MHz。
1. SPI模式(第6.8 节)和源同步模式(第6.9 节和第6.10 节)有单独的定时规格
2.使用源同步模式(内部时钟)时,可以将内部时钟设置为100MHz (INTCLK),50MHz (INTCLK/2)或25MHz (INTCLK/4)。 时钟周期在6.10 ,t-STR时间段一节中指定。 使用此模式时,RVS引脚上提供内部时钟输出。
3. 如果在SPI模式下使用区域2数据传输和单个SDO引脚,则可以设置SCLK=45MHz,这将支持16b数据传输,最大2.5MSPS数据速率。 请参阅图49了解更多时间安排的详细信息。
此致,
Keith Nicholas
精密ADC应用
您好,Ryu:
如果使用区域1,则以2.5MSPS时钟16b数据所需的'理论'最小SCLK将为200MHz。 但是,ADS9120允许的最大SCLK频率为75MHz,因此不能将区域1数据传输用于单个SDO并支持2.5MSPS。 但是,您可以使用四个SDO (4个SDO引脚),这会在使用区域1数据传输时将最小SCLK频率降低到45MHz。
具体问题的答案是'no',200MHz适用于Zone1传输,但设备不支持大于75MHz的任何SCLK频率。 如果要以最大数据速率使用Zone1,则需要使用四SDO模式。 另一个选项是使用Zone2,这会增加传输数据的可用时间,并将最小SCLK频率降低到45MHz。
此致,
Keith
您好,Keith:
感谢您的回复。
我明白了。
此致。
柳时敏