您好,
我目前正在使用七个AMC1304L05 (用于隔离电流和电压测量)测试一个板,并注意到LVDS输出有一种奇怪的行为。 ADC两侧均提供5V电压。
尚未在输入端施加模拟电压,ADC "参见" 0V
LVDS输出端的1.25V共模电压不同,一个输出为5V,另一个为0V (无终端)。 当使用100Ohm (FPGA内部)端接并正确计时时,输出在3V和0V之间切换(很可能通过FPGA保护二极管夹紧)。 这仍然不符合LVDS,尽管... 所有ADC都显示相同的行为。
芯片标记如下:
(TI徽标) 54C2V7T
AMC1304L05
G 4.
--
有什么想法可以从哪里开始发现问题?
感谢你的帮助
罗伯特