This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:AMC1304L05的输出电平异常(错误)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569578/amc1304l05-strange-wrong-output-level-of-amc1304l05

部件号:AMC1304L05

您好,

我目前正在使用七个AMC1304L05 (用于隔离电流和电压测量)测试一个板,并注意到LVDS输出有一种奇怪的行为。 ADC两侧均提供5V电压。

尚未在输入端施加模拟电压,ADC "参见" 0V

LVDS输出端的1.25V共模电压不同,一个输出为5V,另一个为0V (无终端)。 当使用100Ohm (FPGA内部)端接并正确计时时,输出在3V和0V之间切换(很可能通过FPGA保护二极管夹紧)。 这仍然不符合LVDS,尽管... 所有ADC都显示相同的行为。

芯片标记如下:

(TI徽标) 54C2V7T

AMC1304L05

G 4.

--

有什么想法可以从哪里开始发现问题?

感谢你的帮助

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    这听起来很奇怪。  您能否发布显示AMC1304连接的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的快速回复。

    请参见下图。

    我尝试尽可能遵循EVM原理图,除了三个(电压传感器)或四个(电流传感器) ADC共用一条时钟线。 对于下一个PCB版本,这可能是我必须更改的内容,信号看起来不太干净(有些铃声可见)。 时钟线在最后一个ADC处终止,只有非常短(<ADC 5 mm)的桩模块到其他时钟输入。

    我不认为这会导致这个问题。

    数据线在FPGA中终止。

    目前,我不太愿意使用FPGA模块,因为FPGA不具有5V容限,且AMC1304提供的电流未知。

    此致Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的快速回复。

    请参见下图。

    我尝试尽可能遵循EVM原理图,除了三个(电压传感器)或四个(电流传感器) ADC共用一条时钟线。 对于下一个PCB版本,这可能是我必须更改的内容,信号看起来不太干净(有些铃声可见)。 时钟线在最后一个ADC处终止,只有非常短(<ADC 5 mm)的桩模块到其他时钟输入。

    我不认为这会导致这个问题。

    数据线在FPGA中终止。

    目前,我不太愿意使用FPGA模块,因为FPGA不具有5V容限,且AMC1304提供的电流未知。

    此致Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom和所有人,

    有时事情会变得很愚蠢。 是示波器探头,它假装成1:1的探头。 信号都正常,1.25V共模,约400mVpp信号。

    谢谢,致以诚挚的问候

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息!

    感谢您告知我们!