This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3151:DAC3151 -同步要求

Guru**** 2878070 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566095/dac3151-dac3151---sync-requirements

部件号:DAC3151

大家好,

要生成定期输出信号,从安装 DAC3151的硬件上的第一次评估来看,任何写入都需要同步。

在数据表中,这似乎并不是真正需要的。 您能否确认每次写入都确实需要同步?

FIFO的重置是否会影响同步要求?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还没有跟你。  您指的是哪种写?  写入SPI寄存器空间或将数据从FPGA写入FIFO?

    设备通电后,只需一个初始同步事件即可初始化FIFO指针。  但这需要成为FIFO两端的'SYNC活动',有三种方法可以获得'SYNC活动'。    FIFO写入端的同步输入上的脉冲 ,FIFO 读取端的对齐输入上的脉冲,或FIFO两端的同步输入上的脉冲,设置了SYNC_ONO, 或者在设置了SYNC_ONO的情况下,FIFO两端的sif_sync事件。

    如果FIFO的写入和读取面得到这样的初始化事件,则设置FIFO指针,使读取指针滞后于写指针4个标称字,或大约一半FIFO。   从那时起,除非某种情况干扰了设置,否则永远不需要再发生另一个同步事件。 指针根据各自的时钟域,写端的DATACLK和读取端的DACCLK来四处移动。  

    如果您确实决定在同步或对齐状态下有周期脉冲,则该脉冲的周期应可被8整除,这样,'event'就可以将指针重置到它们所处的位置,并且不会干扰FIFO。   我相信我们的TSW1400在内存中存储了一个以无限重复循环写入DAC的模式,该模式的长度必须可被8整除,并且每次模式重复时FPGA都会发出同步。  因此,使用TSW1400时,短模式长度意味着更频繁的同步,而长模式长度意味着同步频率降低。  但在第一次同步后,再也不需要再进行一次同步。   除非DAC的电源受到干扰或DAC的配置存在其它'阻差'。  

    此致,

    Richard P.