This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:片上2.5V电源不稳定

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1216, ADS124S08, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574187/ads1216-the-on-chip-2-5v-refference-is-not-stable

部件号:ADS1216
主题中讨论的其它部件: ADS124S08ADS124S06

开机后电压为2.47V,然后慢慢降至2.41V。是否有购买假电压的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户490.481万,

    欢迎参加论坛! 购买TI器件的最佳方式是直接从TI购买,或通过其中一个主要分销商购买。  从 其他来源购买设备时始终存在一些风险。

    就您正在测量的电压而言,数据表技术指标为最小2.4V至最大2.6V,如ADS1216数据表第4页中电气特性表所示。  虽然您的电压似乎在低压侧,但它在规格范围内。  不清楚您是否正在使用已校准的电压表,以及是否存在与电压表本身相关的任何错误。

    您能否分享您使用设备的原理图?  参考稳定性是AVDD源,正确接地和参考输出负载的一个因素。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确信我的电压表没有问题,AVDD电源再稳定不过了。实际上,这些电路板是几个月前生产的, 两个都没有稳定的片上2.5V电阻。但几天前,我发现其中一个稳定了片上电阻。电压为2.495V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题就是AD采样结果缓慢向下漂移,即使反应稳定。电路板 用于收集PT100的温度值。电路原理图如下所示,但它不是完整的。

    我使用电阻器代替PT100进行测试。所有这些组件都是高精度的-高稳定性的,但转换结果从通电状态缓慢下降。似乎 下降的程度取决于上次断电和这次通电之间的时间间隔 ,,时间越长,我的排气量越大。我测量了PT100上的电压,这段时间内没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户490.481万,

    首先让我解释一下我为何提到计量器。  大多数手持式仪表,甚至是工作台仪表都会在显示数据之前对多个样本进行平均值。  如果有交流组件(如振荡),您可能无法知道它正在发生。  振荡可以显示为较低的直流电压。

    如果您有许多主板,有些主板稳定,而其他主板不稳定,您可能想了解为什么会出现这种情况。  您可能需要检查电路板的清洁度。  助熔剂残留物会形成泄漏路径。

    您的图中未显示AIN0和AIN1之间的差分电容器。  此电容器对于限制共模滤波器产生的差分电压非常重要。  差速器盖的值应至少比共模盖大10倍。

    是否打开或关闭缓冲区? 对于这种类型的测量,最好打开缓冲器,以限制低输入阻抗的影响。  但是,在使用缓冲器时,您必须确保所测量的电压处于ADS1216的正确共模输入范围内。

    ADS1216是一种相当古老的设计。  您是否考虑过使用最近开发的设备(如ADS124S08)?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的价值观就是这样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户490.481万,

    遗憾的是,您比我更熟悉您的系统设计。  例如,我不知道X轴代表什么。  我假设这是样品数量,但我不知道样品之间的时间范围。  了解寄存器配置设置也会很有帮助。

    您希望实现什么解决方案?  在初始启动时,设备会加热一些,直到设备温度稳定。  如果您使用的是ADS1216的IDAC输出,这将直接与参考相关。

    正如我前面提到的,ADS1216是一款较旧的器件。  自设计以来,现在已接近20年。  我强烈建议您使用我们最近推出的其中一款设备,该设备的参考资料有了很大改进。  您应该了解一下ADS124S06或ADS124S08设备。  您还应该了解使用比率计测量方法,其中参考和激励是同一个源。  这种方法可限制测量的噪声和漂移。

    此致,

    Bob B