主题中讨论的其它部件: ADS124S08, ADS124S06
开机后电压为2.47V,然后慢慢降至2.41V。是否有购买假电压的可能性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,用户490.481万,
欢迎参加论坛! 购买TI器件的最佳方式是直接从TI购买,或通过其中一个主要分销商购买。 从 其他来源购买设备时始终存在一些风险。
就您正在测量的电压而言,数据表技术指标为最小2.4V至最大2.6V,如ADS1216数据表第4页中电气特性表所示。 虽然您的电压似乎在低压侧,但它在规格范围内。 不清楚您是否正在使用已校准的电压表,以及是否存在与电压表本身相关的任何错误。
您能否分享您使用设备的原理图? 参考稳定性是AVDD源,正确接地和参考输出负载的一个因素。
此致,
Bob B
您好,用户490.481万,
首先让我解释一下我为何提到计量器。 大多数手持式仪表,甚至是工作台仪表都会在显示数据之前对多个样本进行平均值。 如果有交流组件(如振荡),您可能无法知道它正在发生。 振荡可以显示为较低的直流电压。
如果您有许多主板,有些主板稳定,而其他主板不稳定,您可能想了解为什么会出现这种情况。 您可能需要检查电路板的清洁度。 助熔剂残留物会形成泄漏路径。
您的图中未显示AIN0和AIN1之间的差分电容器。 此电容器对于限制共模滤波器产生的差分电压非常重要。 差速器盖的值应至少比共模盖大10倍。
是否打开或关闭缓冲区? 对于这种类型的测量,最好打开缓冲器,以限制低输入阻抗的影响。 但是,在使用缓冲器时,您必须确保所测量的电压处于ADS1216的正确共模输入范围内。
ADS1216是一种相当古老的设计。 您是否考虑过使用最近开发的设备(如ADS124S08)?
此致,
Bob B
您好,用户490.481万,
遗憾的是,您比我更熟悉您的系统设计。 例如,我不知道X轴代表什么。 我假设这是样品数量,但我不知道样品之间的时间范围。 了解寄存器配置设置也会很有帮助。
您希望实现什么解决方案? 在初始启动时,设备会加热一些,直到设备温度稳定。 如果您使用的是ADS1216的IDAC输出,这将直接与参考相关。
正如我前面提到的,ADS1216是一款较旧的器件。 自设计以来,现在已接近20年。 我强烈建议您使用我们最近推出的其中一款设备,该设备的参考资料有了很大改进。 您应该了解一下ADS124S06或ADS124S08设备。 您还应该了解使用比率计测量方法,其中参考和激励是同一个源。 这种方法可限制测量的噪声和漂移。
此致,
Bob B