This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:FIFO empry错误标志

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574176/dac37j84-fifo-empry-error-flag

部件号:DAC37J84

您好,

让我问您一个有关DAC3xJ84链路状态的问题。

数据表(SLASE17B)第96页
BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
bit0 = read_empty:FIFO为空

问题1.
请解释位0和位1的含义(两者之间的差异)。

经过评估确认后,将设置bit0="0"和bit="1"。
当FIFO为空状态时,由于执行了读取,因此认为bit1="1"是
如果FIFO为空状态,我们认为是bit0="1"。

但是,已确认bit0="0"和bit1="1"。
我们认为,当FIFO为空时,bit0="1"和bit1="1"是错误的吗?

问题2.
BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明

JESD204B接口的哪个阶段是发生位1错误的阶段?
是代码组同步(CGS)还是初始通道同步(ILAS),
还是在数据传输阶段发生?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    数据表(SLASE17B)第96页
    BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
    bit0 = read_empty:FIFO为空

    问题1.
    请解释位0和位1的含义(两者之间的差异)。

    如果bit0设置为“1”,则发生错误。 此错误表示FIFO为空,在正常操作模式下永远不会发生这种情况。

    如果将位1设置为“1”,则在设备读取FIFO且该设备为空时发生错误。 这两个错误都是相关的。

    经过评估确认后,将设置bit0="0"和bit="1"。
    当FIFO为空状态时,由于执行了读取,因此认为bit1="1"是
    如果FIFO为空状态,我们认为是bit0="1"。

    但是,已确认bit0="0"和bit1="1"。
    我们认为,当FIFO为空时,bit0="1"和bit1="1"是错误的吗?

    您是如何确认FIFO为空的?

    问题2.
    BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明

    JESD204B接口的哪个阶段是发生位1错误的阶段?
    是代码组同步(CGS)还是初始通道同步(ILAS),
    还是在数据传输阶段发生?

    由于数据在ILAS之后才有效,因此用户应在此阶段之后,在监护之前清除警报。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    答案

    回答1.

    如果缺少以下信息,请联系我们。

    ·FPGA和DAC37J84的初始化
    ·为两者提供SYSREF
    •0x64,0x65寄存器被清除为零,然后在读取结果为0x0002 (位1设置为"1")时读取→

    其他信息
    最近评估中发现的问题
    通过将0x03位7 fifo_error_0s_data_ENA设置为"0"来确认RF输出
    从以上状态(位1设置为"1")开始。

    我使用K = 32,但答案是否正确?

    回答2:

    FPGA是XC7Z100,XC7K325T。
    SYNC已确认其输出来自DAC37J84,数据传输相位为
    我认为这是可以实现的。

    此致

    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San
    我感谢您的支持,因为问题越来越多。

    ----------------

    >> A2。
    >>由于数据在ILAS之后才有效,因此用户应在此阶段之后在监护之前清除报警。

    ⇒我将使用以上A2答案进行确认。
    清除警报的方法是0x64和0x65的零写入清除,这是否正确?
      如有需要,请告知我

    ----------------

    此外,我还要问您一个问题。
    DAC3XJ8X-GUI工具具有以下说明。
    (请参阅随附文件的红线,了解描述位置)

    如果发现“FIFO读取错误”或“FIFO读取为空”,
     重置JESD核心并再次触发SYSREF。

    "重置JESD核心"的操作方法
    将[0x4A位0 JESD_RESET_n]从'1'(重置释放状态)设置为'0'(重置状态)
    将其再次转回'1'的步骤是否正确?

    ----------------

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim San

    我很抱歉提出了很多问题,感到困惑。

    我想知道,
    是如何在什么状态下设置config100 (0x64)的位0 ="0",位1 ="1",config101 (0x65)。

    如果FIFO为空,则位0为"1",由于我读出了空状态,我认为位1 ="1"。

    调用FIFO时,实际值为位0 =“0”,位1 =“1”。

    位1为“0”时和位“1”时的差异是否与位0相关?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jim-San

    我正在等待您的回答。
    请就此采取行动。

    如果缺少信息,请请求我。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    从FIFO读取最后一个单词时,位0被设置为"1",向用户表示FIFO现在为空。 这是一个警告,而不是错误。 如果在未加载的情况下再次读取此FIFO,则将位1设置为"1",向用户表示这是错误的读取,因为FIFO为空并且发生了读取。

    Config100对应于信道0,Config101对应于信道1。  

    此致,

    Jim