您好,
让我问您一个有关DAC3xJ84链路状态的问题。
数据表(SLASE17B)第96页
BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
bit0 = read_empty:FIFO为空
问题1.
请解释位0和位1的含义(两者之间的差异)。
经过评估确认后,将设置bit0="0"和bit="1"。
当FIFO为空状态时,由于执行了读取,因此认为bit1="1"是
如果FIFO为空状态,我们认为是bit0="1"。
但是,已确认bit0="0"和bit1="1"。
我们认为,当FIFO为空时,bit0="1"和bit1="1"是错误的吗?
问题2.
BIT1 = READ_ERROR:如果读取请求的FIFO为空,则声明
JESD204B接口的哪个阶段是发生位1错误的阶段?
是代码组同步(CGS)还是初始通道同步(ILAS),
还是在数据传输阶段发生?
此致