This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm需要有关选择数据转换器的建议

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583467/i-m-need-an-advice-to-select-a-data-converter

主题中讨论的其它部件:ADS124S06ADS124S08

您好,

我正在寻找适合我的项目的ADC。

使用传感器测量信号(+-4V)并将其转换为数字信号。 ADC分辨率应大于20位。 该信号将引导至微控制器
通过SPI。 它处理信号并将其发送到数字和模拟显示屏。 数字显示屏将显示实际值并具有5Hz的刷新率,而包含一排 LED的模拟显示屏则具有20Hz的刷新率。 16 2/3Hz,50Hz和60Hz等频率应被过滤掉,尤其是由ADC过滤掉。 键盘可用于交互,如设置限制,范围等。 集成了扬声器。 系统将由电池供电,功耗应尽可能低。

希望你能帮我解决问题。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cam Ban Duong,

    欢迎来到我们的论坛,非常感谢您对我们ADC的关注。

    在了解您的需求时,ADS124S06可能会非常接近您的需求。
    我们没有同时提供16 2/3,50和60Hz抑制的ADC。 我们的ADC通常提供50和60Hz的同时抑制或16 2/3Hz和50Hz的同时抑制,具体取决于所选的数据速率。

    为了测量+/-4V信号,您必须使用电压>=4V的外部电压参考。
    使用ADS124S06内部2.5V参考电压时,您只能测量大至+/-2.5V的信号。

    我可能需要你进一步澄清你所说的'+/-4V信号'的确切含义。 这是否是一个完全差分信号,例如,正输入摆动在0V和4V之间,负输入180°不相位,摆动在4V和0V之间?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joachim Wurker:

    感谢您的快速响应!

    我的错,我并不是想同时拒绝所有频率。 问:拒绝频率取决于数据速率? 如果我要过滤162/3 Hz,我必须选择一个特定的数据速率来执行此操作?

    我附上了一张图片,描述了输入的方式。 信号在2.5 ADC的输入端为+/-ADC V。

    ADS124S06是新型号吗? ADS124S06和ADS124S08之间的唯一差异是否为输入信道数量?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cam Ban Duong,

    是的,您回答正确。 频率抑制取决于所选的输出数据速率。 要获得良好的162/3Hz抑制,您可以在ADS124S06中选择SINC3滤波器选项,数据速率为16.6SPS。
    我们在数据表中提供了有关50Hz和60Hz抑制的一些详细信息(以不同的数据速率),但遗憾的是,对于162/3Hz,则没有。
    但是,您可能需要下载'ADS124S08设计计算器'(www.ti.com/.../ads124s08-excel-calc-tool)。 我们在这里有一个选项卡,显示不同筛选器和数据速率选项下的数字筛选器响应。 您也可以在该处计算特定频率的拒绝。

    非常感谢您共享输入电路。 如果需要,您可以操作ADS124S06,即使使用双极+/-2.5V模拟电源也是如此。 这样,您就不必调整信号水平。

    ADS124S06和ADS124S08于去年同期发布。 两者之间的唯一区别是模拟输入通道的数量。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joachim Wurker:

    是否可以在SPI接口上同时使用两个ADS124S06? (菊花链)

    如果是,您能否给我一个如何操作的示例?

    谢谢,期待您的建议。

    此致,

    Cam Ban Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cam Ban Duong,

    您可以在同一SPI总线上使用多个ADS124S06。 但是,设备不提供菊花链功能。
    要在同一SPI总线上使用多个ADS124S06,您需要为每个器件使用专用/CS信号,以便选择要连接的ADC。 SCLK,DIN,DOUT系列均可在设备之间共享。

    此致,