您好,
我正在寻找适合我的项目的ADC。
使用传感器测量信号(+-4V)并将其转换为数字信号。 ADC分辨率应大于20位。 该信号将引导至微控制器
通过SPI。 它处理信号并将其发送到数字和模拟显示屏。 数字显示屏将显示实际值并具有5Hz的刷新率,而包含一排 LED的模拟显示屏则具有20Hz的刷新率。 16 2/3Hz,50Hz和60Hz等频率应被过滤掉,尤其是由ADC过滤掉。 键盘可用于交互,如设置限制,范围等。 集成了扬声器。 系统将由电池供电,功耗应尽可能低。
希望你能帮我解决问题。 非常感谢