鹿
当客户使用AFE430EVM进行调试和自己的设计时,他们发现某些寄存器写入了一个值,然后读取了该值,该值发生了变化。例如下面的示例。请帮助说明原因。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
鹿
当客户使用AFE430EVM进行调试和自己的设计时,他们发现某些寄存器写入了一个值,然后读取了该值,该值发生了变化。例如下面的示例。请帮助说明原因。谢谢
您好,魏腾,
以下是简单的校准算法。
实施此算法后,您可以共享每个IQ规则的以下值
此致,
Prabin
你好,Prabin
1.我不确定我的算法是否正确。 在我的算法模型中:
a.阻抗模量= a * sqrt (i^2+Q^2)+ b (a和b使用四个已知阻抗计算)
b.阻抗_相位= atan (Q/I)- c (c使用四个已知阻抗进行计算)
*数据使用我的算法模型,如上。 我的四个已知阻抗值是(96.35 ,187.54 ,567.62 ,691.62)。
2.在您的算法中(Y = MX + C),它是否只是关于电阻模量的校准? 阶段呢。
我们的模量算法似乎是相同的。
3.请帮助我分析未知阻抗在不同IQ规则中的差异为何更大。 非常感谢。
此致